请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5431-Q1 我在 TAS5431QPWPRQ1中设计用于驱动 DRC 为4Ω 的扬声器。 给电路上电后,TAS5431-Q1将无法工作。 我可以读取故障寄存器
(0x01)为0x08。 然后、我将负载更改为16Ω,、但它仍然提醒0x08。 我相信输出不会发生短路。 您能帮助我分析这个问题吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 TAS5431QPWPRQ1中设计用于驱动 DRC 为4Ω 的扬声器。 给电路上电后,TAS5431-Q1将无法工作。 我可以读取故障寄存器
(0x01)为0x08。 然后、我将负载更改为16Ω,、但它仍然提醒0x08。 我相信输出不会发生短路。 您能帮助我分析这个问题吗? 谢谢你。