This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:提醒过流关断

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343626/tas5431-q1-remind-overcurrent-shutdown

器件型号:TAS5431-Q1

我在 TAS5431QPWPRQ1中设计用于驱动 DRC 为4Ω 的扬声器。 给电路上电后,TAS5431-Q1将无法工作。 我可以读取故障寄存器
(0x01)为0x08。 然后、我将负载更改为16Ω,、但它仍然提醒0x08。 我相信输出不会发生短路。 您能帮助我分析这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

     有趣的是、只有 OC 进行报告、但通过了负载诊断。 我认为 OC 是在上电后立即发生的、而不是在输出大功率期间发生的、它可能与您的负载没有太大关系。

     我们应该先看一下原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    这是一个问题。 我 尝试在22uf 之前移动49.9K,但问题仍然存在。

    通过读取故障寄存器:(0x01)为0x08、(0x02)为0x20、(0x03)为0x78。

    我进行了实验、移除了 C8038和 C8037、然后为电路加电、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

     应该是导致故障的 LC 滤波器。 3.3uH 对于此器件来说太小、 请尝试使用22uH 电感器。 或者直接移除 C8017和 C8025即可试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow,

    我移除 C8018和 C8025后、问题得到解决。 我想原因是、我降低了电感,μ H 的值、但忽略了 电容。

    谢谢!