This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:TAS2563 SALB2错误

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1341499/tas2563ybgevm-dc-tas2563-salb2-error

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我在 SALB2上运行 TAS2563、但无法清除播放音频的硬件检查错误。 Win10声音测试期间,扬声器实际上没有声音。

我已经移除了 VDD2、IOVDD2和 VBAT2的跳线。  我们的 EVM 上有任何其他错误设置吗?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochizki-San,  

    如果在完成这些检查后您继续进行" IV 测量"、您是否能够听到线性调频脉冲并获得阻抗曲线的结果?

    PPC3在执行此步骤时有时会显示错误、这并不表示设置中存在问题。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    实际上、即使弹出了播放错误、我也可以继续进行 IV 测量。

    但 IV 测量过程不稳定、存在三种现象。

    1. 完成测量并显示特征图。 这是罕见的情况,大多数情况是以下。  
    2. 无法完成进程、无法中止、冻结 GUI。
    3. 未开始 IV 测量、显示消息"Device writs to LB2 Failed"

    TAS2563-SALB2 GUI 为何如此不稳定? 我应该优化哪个 PC 参数?

    我运行 TAS5766-SALB 原始版本的经验、当时 GUI 没有像这样不稳定。

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:  

    您能否对 PPC-EVM-MB 进行 IO 电压设置? IOVDD-I2C、VCC 可以是3.3V、IOVDD-I2S 应为1.8V VCC。 当 IOVDD 被选择为3.3V 时、有时我们会看到问题

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、  

    宾果! 感谢您的明智见解。 现在、我们的 SALB2可以在1.8V IOVdd 设置下稳定工作。

    我希望查看 TAS2563 SALB2 EVM 上的参考跳线设置手册文档。

     

    我们的客户计划将 TAS2563 SA 用于带3-5cm 扬声器系统的便携式音频 EE、它不是典型的智能手机微型扬声器系统。     

    在特性评估流程中、仅选择"密封外壳"。 我们如何继续描述"Bass ref 入站外壳"?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    我们的智能放大器反馈偏移保护算法无法支持具有两种谐振频率的扬声器、例如受端口的扬声器或无源辐射器。

    如果继续进行 IV 特性评估、阻抗曲线中是否有明显的第二谐振频率? 如果存在明显的第二个谐振、那么我们也许只需要在前馈模式中使用偏移保护。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您提供的信息。

    在我们的移植箱的情况下、IV 表征无法正确完成拟合、但如果我将孔填充为闭合箱、则完成拟合。 我们了解到现有 TAS2563 SA 算法不支持双极偏移控制。 是否有任何方法可以在 TAS2563上实现 FF 模式算法?

    以下是有关 SA GUI 的其他问题、手册 https://www.ti.com/lit/ab/slaa952/slaa952.pdfhttps://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf 中没有介绍这些问题

    1. 什么是 DEQ 功能、其目的是什么? 增益参数仅接受最小值数字、看起来像陷波滤波。 在 GUI"?"上 "帮助"按钮对我没有帮助。
    2. 如何在该 SA GUI 上应用 Smart EQ? 我找不到浴缸。 (通过 MIC 测量进行频率响应补偿)
    3. 偶然"调节轮"出现,但再也不会弹出。 在哪里可以打开"调谐轮"选项卡?

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:  

    1.本指南中的第2.12.2.2节对 DEQ https://www.ti.com/lit/an/slaa936a/slaa936a.pdf?做了很好的解释 

    2.与一些较旧的设备不同,TAS2563不支持带麦克风测量功能的智能均衡器。 您可以使用 Room EQ 向导软件、帮助根据麦克风测量值创建 EQ 配置文件、然后手动输入 ppc3。  https://www.roomeqwizard.com/ 

    3.调谐轮应该悬停到屏幕左侧或锁定,这听起来像一个 bug。 如果重新启动 ppc3,是否仍然缺少滚轮?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    很抱歉、由于当天 E2E 系统不被接受登录、因此响应速度较慢。

    DEQ 功能看起来有助于降低现实扬声器盒的振动噪声。

    SLAA936A 调优指南中提供了几个 DEQ 参数、但 PPC3 DEQ 选项卡中未显示以下三个参数。

    我们如何输入这些参数?  

    • 峰值增益阈值(dB):限制器的增益阈值、低于该阈值将启用增益压缩机。
    • 峰值增益压缩:压缩区域中的压缩比。
    • 峰值 Alpha (ms):DEQ 的释放时间

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    为了简单起见、我认为在 DEQ 的这个实例中有些参数可能是硬编码的。 我将与算法团队就这一点进行核实。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    在这种 DEQ 实例中、峰值增益阈值将是"峰值增益"参数。 和压缩比无法编辑。  

    在该 DEQ 的中心频率下、可以将其视为限制器。 对于-12dB 的峰值增益、任何信号都将衰减至-12dBFS

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    感谢您的支持、我们已在客户站点完成了 TAS2563 SALB2演示。

    此致、

    望月市