尊敬的:
在文档 SLAA894–2019年5月的第11页中、
该示例使用了29.5V 计算模拟增益、
在该示例中、我们得到的模拟增益为-9dB。
我的条件:
我们的目标是获得最大无削波输出、使用29.5V 计算并 获得-9dB 模拟增益、
如果29.5V 增加了-9dB 增益、则最大无削波输出应为10.89V、这 是毫无疑问的。
但现在,我们使用了12V PVDD,在这种情况下,应该将-9dB 添加到输出,也就是说,
在这种情况下、最大输出电压应小于12V、如果我们增加-9dB、输出将小于10.89V。
为什么要使用29.5V 而不是12V 的测量? 实际上、使用了29.5V、我们无法获得10.89V。
我的第二个愿望:
如果我不使用第11页中的公式计算扬声器的最大峰值电压、则使用 AP 测试输出来获取该值、
首先、我将所有增益设置为0dB 并绕过 DRC/AGC 和其他模块、如何获得扬声器上的最大峰值电压值?
谢谢
李云川