This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204菊链(尤其是 DOUT)

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1346192/tlv320aic3204-tlv320aic3204-daisy-chain-dout-in-particular

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们希望将多个编解码器(TLV320AIC3204)连接到一条 I2S 总线、并且我们知道我们可以相互连接 DOUT、然后根据编解码器定义编解码器可驱动 DOUT 的位数。

DOUT 是哪种输出驱动器? 如果是推挽式、当一个编解码器从驱动到 HiZ、另一个从 HiZ 驱动到驱动时、如何防止争用? 两个转换都需要时间,并且会(稍微)不同...

这可能会导致 DOUT 出现短路争论。

谢谢。

贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    我认为 DOUT 引脚是通过开源方法驱动的。 此外、只有在 DOUT 稳定后、数据锁存才可避免两个编解码器之间出现任何形式的毛刺。 您可以在数据表的时序图中看到这一点。

    如果您的接收器设置为在 BCLK 的上升沿锁存(这通常是默认设置)、则 DOUT 转换会在下降沿发生、这意味着可以避免移交菊花链的编解码器之间的任何干扰。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我的担忧不在于锁止时刻、这不存在问题、因为使用了上升(采样)边沿和下降(驱动)边沿。 CLK OUT 到 DOUT 延迟最大为 22ns (数据表中的 td、DO-BCLK)可能会在短时间内两个驱动编解码器导致 DOUT 发生争用(可能出现不必要的电流)。 设计中多个编解码器的 td、DO-BCLK 将(略有)不同。 当 DOUT 驱动程序为开漏或...但我找不到 有关该 DOUT 驱动程序的信息时、这当然不是问题。

    此致、

    贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    我明白了。 我很确定该驱动是开源的、可避免这个问题、但只是为了确保我已联系我们的设计人员、获得有关 DOUT 驱动器如何工作以及如何避免两个引脚之间任何短路/争用的更清楚的详细信息。 我会在他们回复后跟进。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、我期待他们的回答。

    Br、

    贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考本周印度有一个节日正在发生设计团队所在的地方,所以它可能直到下周早些时候,直到我听到他们的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    我收到了我们设计经理的反馈、对于您描述的短路情况、该器件没有任何专用的保护机制。 据估计、切换 DOUT 引脚的两个编解码器之间的平均时间差仅为几纳秒、这意味着电流可能在任何时候都不会产生影响。 它与我最初描述的内容类似。

    您是我第一个看到过使用菊花链功能的客户提出这个方案、因此我认为这种情况不会对您的系统产生影响、您可以放心地将其视为可忽略不计。 如果您遇到与此相关的问题、请告知我们。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈并能很好地了解 DOUT 行为是什么。

    谢谢。

    贝尔特