您好、TI!
当通过 SHDN 引脚启用 LM48580、但 IN+上没有进行输入时、我遇到问题。 µC 使用的是具有输出到 IN+的 PWM 的1 μ s 计时器。 当没有播放 PWM 并且 IC 比 OUT+和 OUT-时"开启" 、我检测到电压为3、3V (OUT+)和3、2V (OUT-)、然后当蜂鸣器进行电流消耗时、我们的电流消耗很高。
当未连接蜂鸣器时、输出电压也为3、3 V 和3、2 V。
当 SHDN 引脚禁用 LM48580时、不会增加电流消耗、也不会检测到输出电压。
启用 LM48580后、为什么电压会超过3V? 这是否正常?
LM48580的原理图如下所示:

此致
埃卡特