This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:当 IC 由 SHDN 引脚启用时检测输出电压、IN+引脚不带 PWM

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350938/lm48580-detect-output-voltage-when-ic-is-enabled-by-shdn-pin-without-pwm-at-in-pin

器件型号:LM48580

您好、TI!

当通过 SHDN 引脚启用 LM48580、但 IN+上没有进行输入时、我遇到问题。 µC 使用的是具有输出到 IN+的 PWM 的1 μ s 计时器。 当没有播放 PWM 并且 IC 比 OUT+和 OUT-时"开启"  、我检测到电压为3、3V (OUT+)和3、2V (OUT-)、然后当蜂鸣器进行电流消耗时、我们的电流消耗很高。

当未连接蜂鸣器时、输出电压也为3、3 V 和3、2 V。

当 SHDN 引脚禁用 LM48580时、不会增加电流消耗、也不会检测到输出电压。

启用 LM48580后、为什么电压会超过3V? 这是否正常?

我们正在使用该蜂鸣器: https://www.knowles.com/docs/default-source/model-downloads/rab-32257-000.pdf?Status=Master&sfvrsn=9a2d75b1_0

LM48580的原理图如下所示:

 

此致

埃卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eckart、您好!

    是否有可能对您的设计稍作修改? 请注意、数据表指出、每当使用单端输入时、它是 IN+、在 IN-用于输入信号时必须将交流电双倍接至 GND。 您可以检查这是否改变了您在放大器输出端看到的行为。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我尝试过这个方法、并更改了 IN+和 IN-。 但没有变化。 仍然存在输出电压、电流消耗仍会增加。

    此致

    埃卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eckart、您好!

    明白、由于输出端观察到的电压在+和-之间几乎相同、因此差分连接应抵消大部分直流值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师