This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:噪声问题

Guru**** 2382300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351977/tpa3118d2-q1-noise-issue

器件型号:TPA3118D2-Q1

您好!

我们发现  TPA3118D2-Q1在某些频率下的噪声可能无法通过 EMI 测试。

是否有任何可以调整的方法来避免这种噪声或降低噪声? 谢谢!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     从照片的角度来看,这是一个很难确定峰值的频率的问题。 您可以首先检查峰值频率是否与 TPA3118 PWM 相同、还是高次谐波。  

     如果可以、可以考虑使用更强的 LC 滤波器、例如使用1uF 而不是0.68uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    从左到右为 396.06KHz/794.06KHz/ 1.192MHz / 1.588MHz / 1.984Mhz。

    我们还发现、  在 EVM 上400kHz 谐波噪声上也是一样的噪声。

    我们已尝试使用 1uF 而不是0.68uF、但这会导致无输出。

    对此还有其他建议吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    EMI 测试针对汽车而言是 CISPR25、您可以看到测试结果在1.2MHz 下超过21dB、似乎是 TPA3118削波噪声。

    是否可以添加缓冲器或其他器件来降低 EMI?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     它实际上与 PWM 直接相关。  

     它仍然可以增强滤波器、是最直接的解决方案。 还可以考虑 在其电感器和 PCB 连接器之间添加屏蔽层、或直接使用屏蔽式电感器。

     缓冲器对于这个低频不会有太大帮助、通常适用于高于100MHz 的频率。