This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:有关直流偏置的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650, OPA1677, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353956/ina1650-question-on-dc-bias

器件型号:INA1650
主题中讨论的其他器件: OPA1677OPA1688

OPA1677的数据表中有一个示例电路(复制如下)、它说明了如何使用所述 运算放大器强制 INA1650级的输出电压为0v。 然而、INA1650的输入是交流耦合的、所以不应有任何 DC 通过;电压不应 等于 IN+A 减 IN- A 吗? 因此、我可能遗漏了一部分难题、我想在最后确定基于 INA1650的电路之前了解这一部分。

现在、我想机箱接地和 电路接地之间可能存在电势差。 如果 COM 输入连接到机箱接地、因为它们在本例中是通过1M Ω 电阻器连接的、这可能会引起 直流偏移、这是需要移除的? 对于 COM 输入、我在数据表中看不到太多内容、并且无法在 TINA 中找到可供 INA1650 测试的模型。 如果 是这样、我可以直接将 COM 引脚连接到本地接地、但这可能会对 CMMR 产生不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、  

    我也将由另一位工程师来完成、但是、正如您所提到的、我也看不出原因。 我认为这个想法源自 INA1650数据手册中对浮点输入的讨论。 但在这种情况下、输入的直流电势设置为中间电源或接地、因为 com 引脚已设置为接地。 因此它们不是悬空的。 我使用 INA650产品页面中的参考设计在 Tina 中对此进行了测试。 链接。  

    https://www.ti.com/product/INA1650#design-tools-simulation

    免费 Tina 下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    在下面您可以看到、输出直流电势接近中位电压。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、感谢您的快速响应。 我将下载 INA1650 SPICE 模型。 SE 到 Diff 转换块看起来也很有用。 如何在 TINA 中实现它?

    如果我正确读取了您的仿真结果、B 通道采用直流耦合、输出端的偏移仍然可以忽略不计。 500m 是两条信号线上的直流 mV 偏移、会被取消。

    我认为您的观点是正确的、 正如 INA1650数据手册中描述的那样、OPA1688 "直流伺服"电路在浮动单端输入上更加有效。 它可能和 在 OP1677中应该使用的电路一样简单。 但考虑到使用的两个不同接地符号、我想知道如果机箱接地与本地接地具有不同的电位、这可能会出现在 COM 输入端并移动输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、  

    我在下面添加了 Tina sim、以便您可以使用 SE 至差动转换。 500m 只是输入信号的电压放大倍数、会将50%的电流放大到每个桥臂。 B 上的输入是直流耦合至1/2 Vs 或接地。 我在 com 引脚上运行了直流共模扫描。 INA 的 CMRR 负责抑制共模变化。 这表示您指代的两个接地之间的电势差。 我还对仿真进行了瞬态分析。  

    e2e.ti.com/.../INA1650.TSC

    此致、

    克里斯·费瑟斯通