Other Parts Discussed in Thread: INA1650, OPA1677, OPA1688
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353956/ina1650-question-on-dc-bias
器件型号:INA1650主题中讨论的其他器件: OPA1677、 OPA1688
OPA1677的数据表中有一个示例电路(复制如下)、它说明了如何使用所述 运算放大器强制 INA1650级的输出电压为0v。 然而、INA1650的输入是交流耦合的、所以不应有任何 DC 通过;电压不应 等于 IN+A 减 IN- A 吗? 因此、我可能遗漏了一部分难题、我想在最后确定基于 INA1650的电路之前了解这一部分。
现在、我想机箱接地和 电路接地之间可能存在电势差。 如果 COM 输入连接到机箱接地、因为它们在本例中是通过1M Ω 电阻器连接的、这可能会引起 直流偏移、这是需要移除的? 对于 COM 输入、我在数据表中看不到太多内容、并且无法在 TINA 中找到可供 INA1650 测试的模型。 如果 是这样、我可以直接将 COM 引脚连接到本地接地、但这可能会对 CMMR 产生不利影响?