This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:AIC310x EVM GUI 通过 USB 与开发板之间不进行通信

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351056/tlv320aic3104evm-k-no-communication-from-aic310x-evm-gui-to-the-dev-board-via-usb

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

大家好、我是在尝试使用 AIC310x EVM GUI。  当我选择"Preset Configuration"并按"load"时、没有任何反应。  如果我单击 Command Line Interface 选项卡、我会看到"总线错误"指示灯亮起。 在设备管理器中、TI USB 音频2.0出现错误、在查看属性时、显示"此设备无法启动"。 (代码10)' 我不是积极的这2件事是相关的、但这是我目前唯一的线索。  我也遇到了德州仪器的 DFU 错误、但我找到了相应的驱动程序并清除了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    当您将 D2插入电路板时、它在电路板上是否亮起黄色?

    另外、您确切地是如何解决 DFU 误差的? 通常、解决此类固件问题所需的步骤如下: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我搜索了这个驱动程序并找到 了这个链接 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/08_06_00_42/exports/docs/linux/Foundational_Components Boot/UG-DFU.html 页面上有一个被标记为"Zadig"的链接...这是我找到 DFU 驱动程序的方式。

    我正在使用 AC-MODEVM、我没有看到 D2...我看到 D1、"USB Ready"、蓝色、它亮起、D3、"电源"、绿色、同时亮起。  

    我试图按照您发送的链接上的说明进行操作、方法是短接评估板上的 SCL 和 SDA 线路、但这不会触发"找到新硬件"向导。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    抱歉、我假设您使用的是旧 EVM 主板。 我们在旧版本上经常看到这个问题。 我们以前从未在新的平台上看到过它。 请忽略我之前的建议。

    GUI 附带 AC-MODEVM 所需的驱动程序。 我不知道您分享的驱动程序、因此我认为这些驱动程序不能完全解决您遇到的问题。

    您是否可以卸载并删除所有内容(驱动程序、GUI 等)、包括从设备管理器中卸载和删除、以便您的机器将 EVM 识别为新器件? 您可以仔细检查 EVM 用户指南中的安装步骤、确保一切按照所述进行。 我认为 NI 封装步骤可能容易被跳过或出现错误而导致问题。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我卸载了所有内容、然后再次完成了安装过程... SLAU855A...步骤7。 NI LabVIEW Run Time Engine 已安装并重新启动、步骤8、但在步骤9中... NI VISA Run Time Engine 未运行...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚看到关于不重新启动的注释... 让我再试一次...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好...安装过程的每个步骤似乎都已执行、并且设备管理器上没有错误、但在尝试加载预设配置后、仍在命令行界面上看到总线错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    现在驱动程序问题已经解决、您可以在尝试运行命令时测量 I2S 线路吗? 请告诉我您看到了什么。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很可能要在下周才能做到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 您可以在有更新时回复。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、如果您指的是从 SW2中选择的 I2S SEL 线路、那么当前它被设置为 ON (开关关闭) I2S SEL = 0、但我尝试在两个位置加载预设配置...似乎没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您指的是 I2C 线路、SDA 和 SCL、则这些信号为高电平、在我单击加载按钮时不会转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您是否可以尝试在其他计算机上进行安装、最好是在以前从未下载过 GUI 的计算机上进行安装? 如果这是软件(可能)或硬件/电路板本身的问题、我希望缩小范围。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、我给了我们向一位同事购买的另一个开发板、让他尝试 install...no、以确定他什么时候有时间来做这个、但我会告诉您。 我有一台 Linux 计算机、我可以尝试它、但再次...我不确定我何时会有时间。 我需要转换到其他一些已经堆叠起来的任务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    没有浪涌。 当您有更新时、准备好/需要更多帮助时、请随意回答。

    此致、
    J·麦克弗森