大家好、我是在尝试使用 AIC310x EVM GUI。 当我选择"Preset Configuration"并按"load"时、没有任何反应。 如果我单击 Command Line Interface 选项卡、我会看到"总线错误"指示灯亮起。 在设备管理器中、TI USB 音频2.0出现错误、在查看属性时、显示"此设备无法启动"。 (代码10)' 我不是积极的这2件事是相关的、但这是我目前唯一的线索。 我也遇到了德州仪器的 DFU 错误、但我找到了相应的驱动程序并清除了错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我是在尝试使用 AIC310x EVM GUI。 当我选择"Preset Configuration"并按"load"时、没有任何反应。 如果我单击 Command Line Interface 选项卡、我会看到"总线错误"指示灯亮起。 在设备管理器中、TI USB 音频2.0出现错误、在查看属性时、显示"此设备无法启动"。 (代码10)' 我不是积极的这2件事是相关的、但这是我目前唯一的线索。 我也遇到了德州仪器的 DFU 错误、但我找到了相应的驱动程序并清除了错误。
您好、Eric、
当您将 D2插入电路板时、它在电路板上是否亮起黄色?
另外、您确切地是如何解决 DFU 误差的? 通常、解决此类固件问题所需的步骤如下: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm
此致、
J·麦克弗森
感谢您发送编修。
我搜索了这个驱动程序并找到 了这个链接 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/08_06_00_42/exports/docs/linux/Foundational_Components Boot/UG-DFU.html 页面上有一个被标记为"Zadig"的链接...这是我找到 DFU 驱动程序的方式。
我正在使用 AC-MODEVM、我没有看到 D2...我看到 D1、"USB Ready"、蓝色、它亮起、D3、"电源"、绿色、同时亮起。
我试图按照您发送的链接上的说明进行操作、方法是短接评估板上的 SCL 和 SDA 线路、但这不会触发"找到新硬件"向导。
您好、Eric、
抱歉、我假设您使用的是旧 EVM 主板。 我们在旧版本上经常看到这个问题。 我们以前从未在新的平台上看到过它。 请忽略我之前的建议。
GUI 附带 AC-MODEVM 所需的驱动程序。 我不知道您分享的驱动程序、因此我认为这些驱动程序不能完全解决您遇到的问题。
您是否可以卸载并删除所有内容(驱动程序、GUI 等)、包括从设备管理器中卸载和删除、以便您的机器将 EVM 识别为新器件? 您可以仔细检查 EVM 用户指南中的安装步骤、确保一切按照所述进行。 我认为 NI 封装步骤可能容易被跳过或出现错误而导致问题。
此致、
J·麦克弗森