This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:直流负载诊断:关于开路负载检测

Guru**** 2451630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351675/tas6422-q1-dc-load-diagnostic-about-open-load-detection

器件型号:TAS6422-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

放大器的配置仍然是所有寄存器的默认设置、以便它开始双通道播放模式。有源并且使用的负载为4 Ω 扬声器。 我只读取 AIM 的0x0C 寄存器。 让我们考虑 开路负载检测的2种情况:

情形1:

开始时、负载未连接到 CH1、第二个负载连接到 CH2。 通电、然后 可对其进行监控 CH1  OL:检测到开路负载、CH2 OL:未 检测到开路负载。 将负载连接到 CH1后、检测到 CH1 OL:无开路负载。 在这种情况下是可以的。   

情形2:  

两个扬声器均连接至通道。 通电后,当我在任何时候卸下其中一个扬声器,它不能监测正常的 OL 状态。 放大器持续报告未检测到两个通道的开路负载。 我的意思是、直流 开路负载检测一开始可以正确工作、但 在瞬间无法正常工作。 是否应使用交流负载诊断以立即进行检测、或者有什么  方法?  放大器是否有适用于应用软件的 API 或库?  

顺便说一下、我无法理解0x04中的通道状态直流诊断模式是什么。 我尝试将位字段更改为 DC LOAD Diagnostic、然后读取寄存器0x0C。 但它不起作用:)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     在 Play 状态期间不能使用直流和交流诊断。 您的测试结果正确。 只有实时负载诊断才能在播放期间检测负载状态、但此器件不具备此功能。  

    Unknown 说:
    顺便说一下、我无法理解0x04中的通道状态直流诊断模式是什么。 [/报价]

    在 Hi-Z 状态期间尝试它、可以考虑使用开路负载尝试它、然后检查0x0C 状态。 正常的负载诊断只需要260ms 并完成。 仅当出现故障时、才会保持此状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在播放状态下、不能使用直流和交流诊断。 您的测试结果正确。 只有实时负载诊断才能在播放期间检测负载状态、但此器件不具备此功能。"  非常感谢您提供此信息和反馈。  

    "在 Hi-Z 状态期间尝试、可以考虑使用开路负载尝试、然后检查0x0C 状态。 。"

    对于你说的上面,我尝试了以下步骤:

    1.通过 寄存器0x0F 检查通道状态。

    2.如果其中之一为 Hi-Z,则通过寄存器0x04将直流负载诊断设置为通道 Hi-Z。

    3.读取 并监控0x0C 中的诊断负载状态。

    但它的运行方式与第2种情况类似。 我无法理解的是、如果器件没有实时开路负载检测功能、它在任何时候也无法找到通道状态。 我错了吗? 您能在上面详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    它在任何时候都无法找到信道状态。 我错了吗? 您能在上面详细解释一下吗?

    如果器件已经进入播放状态、并且出现开路负载、则器件确实无法检测到它。 只有开路负载情况发生在器件播放之前、才能检测到。

    但如果它发生短路、OC 保护将生效、并且器件会报告故障。 即使您尝试重置器件或清除故障、 直流负载诊断也会生效、并且检测到仍存在短路、则无法恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但如果它发生短路、OC 保护将生效、并且器件会报告故障。 即使您尝试重置器件或清除故障、 直流负载诊断也会生效、并且检测到仍存在短路、则无法恢复正常。

    是的、我获得了 类似的短路结果。 如果器件开始运行、而负载与 GND 短路、则放大器会报告其与 GND 短路。 被移除 GND 和负载之间的跳线后、它运行在播放中并且报告没有短接至 GND。 但如果它开始正常运行、即使我稍后将其短接至 GND 然后又没有返回 播放、也无法检测到它。

    我仅尝试了交流诊断模式来进行开路负载检测。 但它没有多大用处也没有多大效力、因为它必须将通道状态更改为 Hi-Z、并且 即使我将其声音用作测试信号、也需要自行发挥功能。  

    非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    交流负载诊断专门用于高频扬声器或电容器耦合负载、此时直流诊断将为这些扬声器找到开路负载。 它的使用不是很容易、需要提供高频信号、并使用寄存器值来计算阻抗值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、    在连接负载和未连接负载时、我都可以 按照数据表中的步骤测试和读取负载的一些阻抗值。 (将声音本身 用于实验目的。 声音非常复杂、其频带很宽。)。   

    附件 到数据表、"当测试完成时、通道报告寄存器指示交流诊断功能
    新用户模式 Hi-Z。 检测到的阻抗存储在相应的 I2C 寄存器中。" 因此、我等待更改 CH 状态、然后读取阻抗。 但它需要一段时间,它保持静音直到更改 CH 状态 这就是为什么我不认为它的功能是实用的术语。

    非常感谢您的所有回答以及您的参与。  虽然我无法执行实时开路负载检测或任何直流诊断等、但我现在可以识别该组件。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     当然、小事一桩。