尊敬的 TI 支持团队:
放大器的配置仍然是所有寄存器的默认设置、以便它开始双通道播放模式。有源并且使用的负载为4 Ω 扬声器。 我只读取 AIM 的0x0C 寄存器。 让我们考虑 开路负载检测的2种情况:
情形1:
开始时、负载未连接到 CH1、第二个负载连接到 CH2。 通电、然后 可对其进行监控 CH1 OL:检测到开路负载、CH2 OL:未 检测到开路负载。 将负载连接到 CH1后、检测到 CH1 OL:无开路负载。 在这种情况下是可以的。
情形2:
两个扬声器均连接至通道。 通电后,当我在任何时候卸下其中一个扬声器,它不能监测正常的 OL 状态。 放大器持续报告未检测到两个通道的开路负载。 我的意思是、直流 开路负载检测一开始可以正确工作、但 在瞬间无法正常工作。 是否应使用交流负载诊断以立即进行检测、或者有什么 方法? 放大器是否有适用于应用软件的 API 或库?
顺便说一下、我无法理解0x04中的通道状态直流诊断模式是什么。 我尝试将位字段更改为 DC LOAD Diagnostic、然后读取寄存器0x0C。 但它不起作用:)。