This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:TPA6130A2RT

Guru**** 2449310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1350117/tpa6130a2-tpa6130a2rt

器件型号:TPA6130A2

您好!

我们最近在我们的一个器件中使用 TPA6130A2RT 放大器时遇到了问题、特别是关于音频质量下降和输出音量下降。 我们希望了解这些问题的根本原因、尤其是放大器产生的更大总谐波失真(THD)的根本原因。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrika:

    为了帮助确定根本原因、需要更多详细信息:

    • 这是仅在一个或几个器件中发生、还是在所有器件中发生?
    • 故障器件是否始终与此类似? 或者它以前运行是否正常?
    • 至少共享放大器部分的原理图和 PCB 布局。
    • 共享测试捕获、例如不同频率和振幅下的输出波形。
    • 您是否已验证电源正常? 或许可使用直接连接到放大器的外部电源进行临时测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    请在下方查看您的问题的答案:

    • 这是仅在一个或几个器件中发生、还是在所有器件中发生? [到目前为止、它仅发生在一个设备中。]
    • 故障器件是否始终与此类似? 或者它以前运行是否正常? [故障设备总是如此。]
    • 至少共享放大器部分的原理图和 PCB 布局。 [请查看所附的照片。]
    • 共享测试捕获、例如不同频率和振幅下的输出波形。 [请查看所附的照片。]
    • 您是否已验证电源正常? 或许可使用直接连接到放大器的外部电源进行临时测试。 [至于功耗测量、外部电源似乎没有什么区别!]

    PCB 原理图和布局:

    输出波形:

    我们担心其他设备也可能出现同样的问题。 您能否说明如何解决此问题?
    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mrika:

    感谢您分享所有这些详细信息。

    • 输出波形捕获结果似乎只是重新生成信号负侧的一部分。 您是否在未连接负载的情况下捕获这些信息? 负载连接或断开是否有区别?
    • 在 PCB 布局中、R133似乎连接在了左右输出端。 这实际上是否已连接?
    • 请分享用于初始化器件的 I2C 设置。
    • 您还可以通过 I2C 读取器件寄存器、并与其他良好器件进行比较、是否有任何区别?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    • 输出波形捕获结果似乎只是重新生成信号负侧的一部分。 您是否在未连接负载的情况下捕获这些信息? 负载连接或断开是否有区别? [我们在有负载和无负载(47欧姆负载)的情况下进行了测试、结果发现输出无差异。]
    • 在 PCB 布局中、R133似乎连接在了左右输出端。 这实际上是否已连接? [R133被考虑用于单声道开发、但它未连接到电路板上。]
    • 请分享用于初始化器件的 I2C 设置。
      [
      寄存器 0x01;值0xc0 (启用左右通道)
      寄存器 0x02;值0x1F (使通道取消静音并设置音量)]
    • 您还可以通过 I2C 读取器件寄存器、并与其他良好器件进行比较、是否有任何区别? [在我们交换连接到的相同器件上的板(包含放大器)时 I2C 寄存器没有区别、并且 IC (放大器)问题仍然存在。]

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrika:

    感谢您提供更多信息。 在单个器件上它似乎是一个非常孤立的问题。 请勿认为这一点在其他器件上根本不常见、也不应出现在其他器件上。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您能否建议发生此问题的原因是什么?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrika:

    不出所料、似乎有些内部基准电压不正确、但其根本原因是未知的。
    您可能必须提交它才能进行完整的故障分析。

     此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    请告知我们如何发送样片以完成故障分析。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrika:

    您应提交 CPR、请参阅以下信息: Customer Returns | Additional information |(客户退货|其它信息| TI.com)

     此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师