This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:非音频应用问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356452/pcm1681-non-audio-application-questions

器件型号:PCM1681

我的客户正在寻找 PCM1681来获取非音频应用。 DAC 通道的数据输出速率将<= 20kHz。 您能在以下方面提供帮助吗?

  1. 是否可以禁用任何中间处理块并直接将 I2S 数据馈送到输出?
    1. Brian:我看到可以禁用去加重、滚降和数字衰减。 是否还需要并可将其禁用以使其成为"正常"DAC 的任何其他方法?
  2. 第18页显示了 TDM 模式、在该模式下、您可以使用单个数据输入来馈送全部8个通道、这正是我的客户想要使用的。 其问题在于 LRCK 信号。 是否可以仅使用将 LRCK 32位驱动为高电平(左)、32位驱动为低电平(右)的标准 I2S 外设输出? 整个8通道帧将为:
    1. 32位 LRCK 高电平(CH1)
    2. 32位 LRCK 低电平(CH2)
    3. 32位 LRCK 高电平(CH3)
    4. 32位 LRCK 低电平(CH4)
    5. 32位 LRCK 高电平(CH5)
    6. 32位 LRCK 低电平(CH6)
    7. 32位 LRCK 高电平(CH7)
    8. 32位 LRCK 低电平(CH8)

图24似乎显示 LRCK 在第一个时钟边沿上升到最后一个时钟边沿后是无关的、该边沿必须为低电平。 上述步骤(a)和步骤(h)将涉及这一问题。 客户的 MCU 没有可以支持每32位输出单个脉冲的 LRCK 信号的外设。 不过、它具有标准 I2S 端口。

谢谢!

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于音频 DAC 直流精度和参数如  INL、DNL  增益误差和偏移 不是那么重要 ,您 在音频 DAC 的数据表中看不到这些参数。  

    这是一个具有类似问题的较旧帖子:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/552868/can-i-use-audio-dac-instead-of-precision-dac-for-precision-application

    因此、对于非音频应用、我可以 从德州仪器拥有的众多非音频 DAC 中进行选择。 (转到 TI.com、  在下 产品 选择数据转换器、继续从 DAC 类别中进行选择。

    关于  TDM 问题、将从 FSCLK 的上升沿开始对周期进行计数、因此周期是50%脉冲宽度还是仅一个 bck 脉宽、应该没有不同。  

    我会 先打开一个新的 E2E 主题、而不提及任何器件型号、然后询问   您的应用所需的 DAC 建议、这样您就会收到 相应小组的建议。

    此致、

    阿拉什