Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
我的客户正在寻找 PCM1681来获取非音频应用。 DAC 通道的数据输出速率将<= 20kHz。 您能在以下方面提供帮助吗?
- 是否可以禁用任何中间处理块并直接将 I2S 数据馈送到输出?
- Brian:我看到可以禁用去加重、滚降和数字衰减。 是否还需要并可将其禁用以使其成为"正常"DAC 的任何其他方法?
- 第18页显示了 TDM 模式、在该模式下、您可以使用单个数据输入来馈送全部8个通道、这正是我的客户想要使用的。 其问题在于 LRCK 信号。 是否可以仅使用将 LRCK 32位驱动为高电平(左)、32位驱动为低电平(右)的标准 I2S 外设输出? 整个8通道帧将为:
- 32位 LRCK 高电平(CH1)
- 32位 LRCK 低电平(CH2)
- 32位 LRCK 高电平(CH3)
- 32位 LRCK 低电平(CH4)
- 32位 LRCK 高电平(CH5)
- 32位 LRCK 低电平(CH6)
- 32位 LRCK 高电平(CH7)
- 32位 LRCK 低电平(CH8)
图24似乎显示 LRCK 在第一个时钟边沿上升到最后一个时钟边沿后是无关的、该边沿必须为低电平。 上述步骤(a)和步骤(h)将涉及这一问题。 客户的 MCU 没有可以支持每32位输出单个脉冲的 LRCK 信号的外设。 不过、它具有标准 I2S 端口。
谢谢!
布赖恩