TAS2563出现一些问题、声音有时会失真。 我们不能把手指放在它上面。 我们发送到放大器的输入看起来很干净。 从输出读取、看起来也很好。 我们无法始终如一地重现它。 有什么关于如何调试的建议吗? 我们可以读取的任何特殊寄存器?
另外、如何才能知道放大器是否已进入睡眠模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tal:
谢谢、我通过私人消息收到了录制内容。 对我来说、这听起来好像是一些不正确的 TDM 时钟设置。 我还使用您的 PPC3文件检查 EVM、未发现任何失真。
是使用 USB 从 EVM 传输的录制失真、还是使用从 ppc3导出的文件从终端系统传输的录制失真? 听起来这些系统中的时钟设置可能不正确、
正在使用的采样率和 BCLK/FSYNC 比率是多少?
此致、
亚瑟
尊敬的 Tal:
只是为了说明一下、您已将器件配置更改为 ROM 模式、但仍发现了失真?

我们在 EVM 上找不到任何失真、当 DSP 处于旁路模式(ROM 模式)时仍然会发现失真。因此、我认为 PPC3的 I2S/TDM 时钟设置可能设置有误。
您能分享更多有关系统中 I2S TDM 时钟的详细信息吗? 我觉得失真听起来与不正确的时钟非常相似。
您能否从您的系统测量以下
-FSYNC 频率
-SBCLK 频率
因为选定 ppc3文件为44.1/48,其比率为64。 它可支持以下
48kHz/ 3.072MHz 或44.1kHz/ 2.822MHz。 您能否检查您的终端系统是否出现了不同情况?
此致、
亚瑟
是的、正如您提到的、我们更改了配置。 时钟为48kHz/ 3.072MHz。 错误并不总是存在。 大多数时候、音频工作正常。 它只是在某些情况下
我向您发送 的是、当出现错误时、sinus 波在我们开启 DSP 时的偏好设置上有何声音、只是为了进行比较。 您可以从前面的私人消息中看到、使用 ROM 选项时、右侧放大器的 TDM 通道出错、使 DSP 工作会使两个放大器的 TDM 通道看起来正常、但波仍然失真
图像是放大器的 EC 输出、我猜这是您所说的环回。 通过查看这些图像、您可以看到、当 ROM 状态下发生错误时、其中一个放大器通道看起来失真、而另一个通道失真。 在 DSP 状态下、两个通道看起来都良好。 无论采用哪种方式、无论是 ROM 还是 DSP、您都可以在此处看到缺陷仍然可以重现、并且您可以在录制内容中听到。 我会补充一点、在使用我们的 DSP 配置时、该错误的频率较低
尊敬的 Oren、Tal
感谢您提供更多信息。 我把这带到伊凡,我们讨论。
他想尝试使用您的系统 I2S 时钟来驱动 EVM。 如果在这种情况下失真仍然存在、我们可以知道问题是在时钟内还是在调优时出现问题。
是否可以将 I2S 时钟和数据(FSYNC、SBCLK、SDIN、SDOUT)从您的硬件连接到 TAS2563 EVM?
-设置 J13"IO-I2S-I2S"以匹配系统的 VCC 级别。
-移除 J4"ASI1 SEL"以获取 J16接头上的 I2S 输入
-使用 USB 从 PPC3写入寄存器簿0页寄存器0x02 = 0x00。 这会将器件置于激活模式时钟自动检测模式。
-然后从您的系统播放音频并聆听扬声器的失真。
此致、
亚瑟