This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:声音失真几秒钟

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343747/tas2563-distorted-sounds-for-a-few-seconds

器件型号:TAS2563

TAS2563出现一些问题、声音有时会失真。 我们不能把手指放在它上面。 我们发送到放大器的输入看起来很干净。 从输出读取、看起来也很好。 我们无法始终如一地重现它。 有什么关于如何调试的建议吗? 我们可以读取的任何特殊寄存器?

另外、如何才能知道放大器是否已进入睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    您可以尝试分享一些描述、甚至可以更好地进行录制、这可能是许多事情?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在声音中听到金属般的声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../audio.mp3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否已成功上传文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    我似乎不能播放录音。 我向您发送了一个朋友请求、或许我们可以通过电子邮件更方便地分享

    您是否还可以共享.ppc3文件以及您生成或可能使用的任何"终端系统集成"文件?

    您是否使用从 PPC3中的终端系统集成面板导出的驱动程序文件? 或者、EVM 上是否有这个器件。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,我收到了你朋友的请求,并通过私人消息向你发送了文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    谢谢、我通过私人消息收到了录制内容。 对我来说、这听起来好像是一些不正确的 TDM 时钟设置。  我还使用您的 PPC3文件检查 EVM、未发现任何失真。  

    是使用 USB 从 EVM 传输的录制失真、还是使用从 ppc3导出的文件从终端系统传输的录制失真? 听起来这些系统中的时钟设置可能不正确、

    正在使用的采样率和 BCLK/FSYNC 比率是多少?  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳定输出电压。 比率为64。

    我需要注意的是、这个 错误  只是偶尔出现。 大多数时候、音频效果良好。

    我已经用 MP3示例向您发送了另一封私人消息、以防它有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tal、您好、对我来说、听起来好像每次播放音频时都会出现失真。 不是这样吗?

    您能否尝试禁用在 PPC3中的导出过程中可以选择的所有 DSP 处理(ROM 模式)。 如果 DSP 内部有问题、或者像我怀疑的那样时钟中有问题、可以向我们提供提示。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送给您的样本只是发生的部分的记录。 大多数时候、这听起来不错。

    我将尝试显示 DSP 处理、并向您发送样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    感谢您的测试、它是缩小根本原因的关键。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arthur、

    我们试过这个。 您可以看到、我通过私人消息向您发送了三个文件:

    首先是记录在没有错误的时候的窦性波。 正如我所解释的,这个 bug 只出现在有时,这是一个记录的 sinus 波播放时,它不存在的 bug。

    第二是确实发生错误时的正弦波。 您可以听到、它的声音确实失真。

    通道图像中的第三个。 如您所见、似乎只有右侧的放大器引起了问题。

    塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    只是为了说明一下、您已将器件配置更改为 ROM 模式、但仍发现了失真?  

    我们在 EVM 上找不到任何失真、当 DSP 处于旁路模式(ROM 模式)时仍然会发现失真。因此、我认为 PPC3的 I2S/TDM 时钟设置可能设置有误。   

    您能分享更多有关系统中 I2S TDM 时钟的详细信息吗? 我觉得失真听起来与不正确的时钟非常相似。

    您能否从您的系统测量以下

    -FSYNC 频率

    -SBCLK 频率

    因为选定 ppc3文件为44.1/48,其比率为64。 它可支持以下

    48kHz/ 3.072MHz 或44.1kHz/ 2.822MHz。 您能否检查您的终端系统是否出现了不同情况?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如您提到的、我们更改了配置。 时钟为48kHz/ 3.072MHz。 错误并不总是存在。 大多数时候、音频工作正常。 它只是在某些情况下

    我向您发送 的是、当出现错误时、sinus 波在我们开启 DSP 时的偏好设置上有何声音、只是为了进行比较。 您可以从前面的私人消息中看到、使用 ROM 选项时、右侧放大器的 TDM 通道出错、使 DSP 工作会使两个放大器的 TDM 通道看起来正常、但波仍然失真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    这个"右放大器的 TDM 通道出错"、TDM 是什么? 是否是从器件传回的音频环路? 还是音频数据是从 SoC->TAS2563发送?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像是放大器的 EC 输出、我猜这是您所说的环回。 通过查看这些图像、您可以看到、当 ROM 状态下发生错误时、其中一个放大器通道看起来失真、而另一个通道失真。 在 DSP 状态下、两个通道看起来都良好。 无论采用哪种方式、无论是 ROM 还是 DSP、您都可以在此处看到缺陷仍然可以重现、并且您可以在录制内容中听到。 我会补充一点、在使用我们的 DSP 配置时、该错误的频率较低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    不依赖于 ROM/DSP 的问题。 并且时钟设置是可以的。

    我会就此与同事讨论。 我最初的想法是、它可以与时钟相关、也可以与 DSP 相关。 这似乎是另一回事。  

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arthur、在 Ivan Salazar 帮助我们配置 I2S 的正向路径和 EC 路径时、我参与了这个项目。  您是否获得了有关故障机制的反馈?  作为参考、在我们的系统中、相同的时钟驱动放大器的 BCLK 和 FSYNC。  此致、O.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oren、Tal

    感谢您提供更多信息。 我把这带到伊凡,我们讨论。  

    他想尝试使用您的系统 I2S 时钟来驱动 EVM。 如果在这种情况下失真仍然存在、我们可以知道问题是在时钟内还是在调优时出现问题。  

    是否可以将 I2S 时钟和数据(FSYNC、SBCLK、SDIN、SDOUT)从您的硬件连接到 TAS2563 EVM?

    -设置 J13"IO-I2S-I2S"以匹配系统的 VCC 级别。

    -移除 J4"ASI1 SEL"以获取 J16接头上的 I2S 输入

    -使用 USB 从 PPC3写入寄存器簿0页寄存器0x02 = 0x00。 这会将器件置于激活模式时钟自动检测模式。

    -然后从您的系统播放音频并聆听扬声器的失真。

    此致、
    亚瑟