This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:通过 AC-DIAG 读取错误的高频扬声器阻抗值

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336127/tas6424e-q1-ac-diag-to-read-tweeter-impedance-wrong-value

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424-Q1

您好!

我 在 TAS6424e-Q1放大器中获得了错误的高频扬声器阻抗值。

我已经将两个高音扬声器(4欧姆、4欧姆)并联到两个扬声器(4欧姆、4欧姆)连接到 tas6424-Q1的信道1和信道2。 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值、但 正在获取预期的阻抗值。  

问题1:-我们是否应将直高音扬声器连接到声道?

Q2:-交流诊断需要遵循什么配置?

谢谢。此致、

普奈特·萨胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    在回答您的问题之前、我需要先问您一些有关测试的问题。

    1. 您的测试频率是多少?
    2. 您在该测试频率下的预期阻抗测量值是多少?
    3. 您在寄存器0x17到0x1A 中测量什么?

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg

    答案如下:

    1. 您的测试频率是多少?  
      答案 19kHz

    2. 您在该测试频率下的预期阻抗测量值是多少?
      答案 如果高音扬声器为4欧姆,则4欧姆为预期阻抗

    3. 您在寄存器0x17到0x1A 中测量什么?
      答案  我将 通过这些寄存器测量阻抗。

    谢谢。此致、
    普奈特·萨胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    在19kHz 频率下、4欧姆的高频扬声器应接近4欧姆、但可能高达8欧姆

    关于问题3、您要测量什么阻抗值?  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:
    很抱歉误解了您的问题。

    您要测量什么阻抗值?  [/报价]

    答案3:-
    我们在每个下电上电时获得差分值、有时我们获得20欧姆、有时也获得0。

    问题:根据我们的客户要求,我们将高音扬声器(4欧姆)与扬声器(4欧姆)并联。 那么、根据此配置、阻抗值应该是多少?

    谢谢。此致、
    普奈特·萨胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    20欧姆的值可能是实数。  您需要得到扬声器的阻抗与频率之间的关系曲线。  然后确定19kHz 时的阻抗。 您得到的值应该接近该值。  扬声器的差异可能很大。

    如果获得0欧姆电阻,则需要确保交流诊断程序不会正常运行。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    实际上、我连接了10欧姆和5欧姆阻抗节点、但值始终为1、在移除阻抗节点后、值变得相同、因此需要再次重新启动系统、然后只清除寄存器。 无论我们通过 0x17到0x1A 读取的值是多少、我们是否需要与任何因子相乘? 请通过短电话联系、以便我们可以在问题发生的地方查看问题的确切位置?


    此致、
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    更改负载后是否重新运行交流负载诊断程序?  交流负载诊断不会持续运行。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在更改负载后重新运行交流负载诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    您希望清除哪些寄存器?   

    乘法器列在寄存器0x17的表中。  为0.2496欧姆/位、

    请提供确切的测试方法、以便我可以尝试在实验练习中重复该方法。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    我已将高频扬声器(4 Ω)与通道3和通道4中的扬声器(4 Ω)并联。
    在提供正弦音19kHz 时触发交流诊断、并通过寄存器 0x17至0x1A 读取阻抗。
    请检查我们得到的阻抗是多少?  并多次触发交流诊断、它是否每次都获得预期值  ?

    此致、
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    每次运行 AC Diagnostics 时、您应该会得到相同或相似的值。  您应该得到一个4欧姆至6欧姆的值。  在读取寄存器之前、必须确保已完成交流诊断。  如果您过早或过快地读取它们、可能会得到零。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    您是否检查并联了高音扬声器以连接设置上的扬声器和阻抗值?  
    我已经完成了同样的设置 和 交流诊断完成后读取寄存器、但随机值看起来像21、0、23这样、对于每个下电上电(重启系统)、预形成交流诊断。

    如果同一个功率循环(不重新启动系统)如果执行 AC 诊断值假设获得21然后多次执行 AC 诊断相同的阻抗值21 Get。

    我们是否有任何其他方法来查明获取意外阻抗值的根本原因?

    此致、
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    交流负载诊断完成后、寄存器0x15必须在位0至3中禁用交流负载诊断。  这将允许在启用这些位时再次运行交流负载诊断。  这些位上的状态必须发生这种变化、以便状态机了解我们要再次运行交流负载诊断。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    交流负载诊断完成后、寄存器0x15必须在位0至3中禁用交流负载诊断、是的、我也做过这个、但仍然触发交流诊断 OLD 值、如果在通道中移除负载、

    此致、
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    这里有很多信息。  让我再研究一下、看看会发生什么情况。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    好的、肯定谢谢。 请检查相同的情形、以便我们比较输出并找出根本原因。

    此致、
    普奈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    我们仍在等待您的回复。 客户要求更新。
    请您检查并确认。

    此致、

    普奈特