主题中讨论的其他器件: TAS6424-Q1
您好!
我 在 TAS6424e-Q1放大器中获得了错误的高频扬声器阻抗值。
我已经将两个高音扬声器(4欧姆、4欧姆)并联到两个扬声器(4欧姆、4欧姆)连接到 tas6424-Q1的信道1和信道2。 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值、但 不 正在获取预期的阻抗值。
问题1:-我们是否应将直高音扬声器连接到声道?
Q2:-交流诊断需要遵循什么配置?
谢谢。此致、
普奈特·萨胡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 在 TAS6424e-Q1放大器中获得了错误的高频扬声器阻抗值。
我已经将两个高音扬声器(4欧姆、4欧姆)并联到两个扬声器(4欧姆、4欧姆)连接到 tas6424-Q1的信道1和信道2。 从寄存器(0x17 - 0x1A)读取阻抗值、但 不 正在获取预期的阻抗值。
问题1:-我们是否应将直高音扬声器连接到声道?
Q2:-交流诊断需要遵循什么配置?
谢谢。此致、
普奈特·萨胡
尊敬的 Gregg:
很抱歉误解了您的问题。
您要测量什么阻抗值? [/报价]答案3:-
我们在每个下电上电时获得差分值、有时我们获得20欧姆、有时也获得0。问题:根据我们的客户要求,我们将高音扬声器(4欧姆)与扬声器(4欧姆)并联。 那么、根据此配置、阻抗值应该是多少?
谢谢。此致、
普奈特·萨胡
尊敬的 Gregg:
您是否检查并联了高音扬声器以连接设置上的扬声器和阻抗值?
我已经完成了同样的设置 和 交流诊断完成后读取寄存器、但随机值看起来像21、0、23这样、对于每个下电上电(重启系统)、预形成交流诊断。
如果同一个功率循环(不重新启动系统)如果执行 AC 诊断值假设获得21然后多次执行 AC 诊断相同的阻抗值21 Get。
我们是否有任何其他方法来查明获取意外阻抗值的根本原因?
此致、
普奈特