This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:MCLK 引脚悬空

Guru**** 2451400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352948/tlv320aic3254-q1-mclk-pin-is-floating

器件型号:TLV320AIC3254-Q1

您好、支持团队

MCLK 引脚是否可以悬空?  有任何疑虑?

如果需要、驱动程序默认为从模式或主模式?

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 MCLK 不可用、AIC3254可以从 BCLK 或 GPIO 接收参考时钟。

    请参阅应用程序。 请注意、下面的注释可能会在您使 MCLK 保持悬空之前提供有关时钟配置的更多信息。

    用于音频编解码器的音频串行接口配置(修订版 A)

    驱动器默认为从模式。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、pdjuandi

    感谢您的回复。

    如果驱动器为主模式、如何更改从模式?

    拥有任何文档供参考

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是用于将编解码器设置为主模式的寄存器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 pdjuandi

    驱动程序默认为受控模式,我是否应该配置 时钟名称和 时钟 ?

    我们在 Yocto 系统下使用内核5.15、并具有 QC sa525m 平台

    如何配置 dtsi、没有问题

    &qupv3_SE2_i2c{
    状态="可以";

    tlv320aic32x4_codec: tlv320aic32x4@18 {
    兼容="ti, tlv320aic32x4";
    寄存器=<0x18>;
    IOV-SUPPLY =<&CODEC_vreg>;
    ldoin-supply =<&codec_vreg>;
    RESET-GPIO =<&pmx75_GPIOs 01 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    // Clocks =<&CLKS 201>;
    //时钟名称="MCLK";
    aic32x4-gpi-func=<
    0xFF /* AIC32X4_MFPX_DEFAULT_VALUE */
    0xFF /* AIC32X4_MFPX_DEFAULT_VALUE */
    0x04 /* MFP3 AIC32X4_MFP3_GPIO_ENABLED */
    0xFF /* AIC32X4_MFPX_DEFAULT_VALUE */
    0x08 /* MFP5 AIC32X4_MFP5_GPIO_INPUT */
    >;
    };
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将请我们的 Linux 专家发表评论。

    您好、Shenghao:

    您可以帮助解决驾驶员的问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、圣浩和 pdjuandi

    有什么意见吗?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    你是否会这样分享声卡注册的 dst 信息? 谢谢。