您好、支持团队
MCLK 引脚是否可以悬空? 有任何疑虑?

如果需要、驱动程序默认为从模式或主模式?
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
MCLK 引脚是否可以悬空? 有任何疑虑?

如果需要、驱动程序默认为从模式或主模式?
谢谢。
此致、
劳伦斯
您好!
如果 MCLK 不可用、AIC3254可以从 BCLK 或 GPIO 接收参考时钟。
请参阅应用程序。 请注意、下面的注释可能会在您使 MCLK 保持悬空之前提供有关时钟配置的更多信息。

驱动器默认为从模式。
此致。
大家好、 pdjuandi
驱动程序默认为受控模式,我是否应该配置 时钟名称和 时钟 ?
我们在 Yocto 系统下使用内核5.15、并具有 QC sa525m 平台
如何配置 dtsi、没有问题
&qupv3_SE2_i2c{
状态="可以";
tlv320aic32x4_codec: tlv320aic32x4@18 {
兼容="ti, tlv320aic32x4";
寄存器=<0x18>;
IOV-SUPPLY =<&CODEC_vreg>;
ldoin-supply =<&codec_vreg>;
RESET-GPIO =<&pmx75_GPIOs 01 GPIO_ACTIVE_LOW>;
// Clocks =<&CLKS 201>;
//时钟名称="MCLK";
aic32x4-gpi-func=<
0xFF /* AIC32X4_MFPX_DEFAULT_VALUE */
0xFF /* AIC32X4_MFPX_DEFAULT_VALUE */
0x04 /* MFP3 AIC32X4_MFP3_GPIO_ENABLED */
0xFF /* AIC32X4_MFPX_DEFAULT_VALUE */
0x08 /* MFP5 AIC32X4_MFP5_GPIO_INPUT */
>;
};
};