您好!
我联系到此处提出的问题、因为我们在我们的某个产品上遇到了这种行为。
在温度测试(在80°C 环境温度范围内)期间、我们看到、在放大器的电源电压超过欠压电压后、I2C 时钟线卡滞、在总线上的组件初始化时会出现问题。 这种行为并不是在每个篮板上都能看到的、而是随机出现的、尤其是在开发板已运行一段时间时。
我们移除了组件、问题消失了。 再次更换组件时、问题再次出现。
我们还尝试了重置芯片、但没成功。
我们已检查上电序列是否正常、并且遵循了序列。 此外、我们检查了 I2C_CLK 网络上的阻抗并与黄金采样进行比较、结果良好、它们之间没有差异。
您是否有解决此问题的任何建议或解决方法?