This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:I2C CLK 线路锁定为低电平

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357058/tas2505-q1-i2c-clk-line-locked-low

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

我联系到此处提出的问题、因为我们在我们的某个产品上遇到了这种行为。

在温度测试(在80°C 环境温度范围内)期间、我们看到、在放大器的电源电压超过欠压电压后、I2C 时钟线卡滞、在总线上的组件初始化时会出现问题。 这种行为并不是在每个篮板上都能看到的、而是随机出现的、尤其是在开发板已运行一段时间时。

我们移除了组件、问题消失了。 再次更换组件时、问题再次出现。

我们还尝试了重置芯片、但没成功。

我们已检查上电序列是否正常、并且遵循了序列。 此外、我们检查了 I2C_CLK 网络上的阻抗并与黄金采样进行比较、结果良好、它们之间没有差异。

您是否有解决此问题的任何建议或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    这是单个器件还是每个显示此行为的器件? 仅为方便起见、如果先加电后再加热器件、是否会发生同样的情况?
    遗憾的是、在参考的 e2e 线程上没有进一步的通信、因此我不能说它是否解决了、或者是如何解决的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。
    感谢您的快速回复。

    如果器件已经导通并发热、则器件将继续正常工作而不会停止。 当环境温度超过80°C 并且器件重新启动时、会出现此问题

    此致
    A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。

    我忘了告诉大家、我们测试的7个器件中有2个器件发生了同样的行为、过去我们测试了很多器件、但从未见过任何问题。

    此致 A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandu、

    我会咨询我们的测试团队、看看是否有过这种情况。
    您可以考虑提交这些组件进行故障分析: 客户退货|其他信息| TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。

    感谢您的支持。

    此时、我们将继续进行故障分析。

    此致

    A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    感谢通知,我们的团队会跟进 FA。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师