Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, PPC3-EVM-MB
Thread 中讨论的其他器件: PPC3-EVM-MB
您好!
我正在研发一种需要高效率的新型便携式扬声器。 我购买了 TAS2781EVM 进行评估、但它存在严重的问题。 我已经跟进了快速入门指南、但遇到了一些问题。
1.我只能将大约1瓦的功率输出到4Ω 虚拟负载。 将输入信号推至0dBFS 是状态寄存器报告的有保证过流事件。
-这是因为智能扬声器的特征吗?
2.我只看到 PVDDH 电源上的电压为~7V。 这与我是否启用 H 类运行并安装 J14无关。 我基本上始终具有7V 的电压。
-原理图显示这应该是12v 标称值,我还没有进入和测量电阻器值在 FB 路径,但我假设 EVM 是一个正确配置的状态。
在我花费大量时间调试之前、我希望进行快速评估、是否有用于评估的默认配置? 如果此 EVK 的起点不需要盘柜中的驱动器(尚不存在)、将会非常有帮助。 为了进行评估、我需要以下资源:
-扁平 EQ 20Hz-20kHz
-无 DRC
- 0dBFS 输入= 0dBFS 输出
-稳定进入4Ω 纯阻性负载(这可能是我的问题)
- H 类操作和 Y 桥启用,使用3.6V 标称锂离子电池运行。