This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:带电阻负载和 APX 的放大器评估的标准配置

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356483/tas2781evm-standard-config-for-amplifier-evaluation-with-resistive-load-and-apx

器件型号:TAS2781EVM
Thread 中讨论的其他器件: PPC3-EVM-MB

您好!

我正在研发一种需要高效率的新型便携式扬声器。 我购买了 TAS2781EVM 进行评估、但它存在严重的问题。 我已经跟进了快速入门指南、但遇到了一些问题。

1.我只能将大约1瓦的功率输出到4Ω 虚拟负载。 将输入信号推至0dBFS 是状态寄存器报告的有保证过流事件。

  -这是因为智能扬声器的特征吗?

2.我只看到 PVDDH 电源上的电压为~7V。 这与我是否启用 H 类运行并安装 J14无关。 我基本上始终具有7V 的电压。

 -原理图显示这应该是12v 标称值,我还没有进入和测量电阻器值在 FB 路径,但我假设 EVM 是一个正确配置的状态。

在我花费大量时间调试之前、我希望进行快速评估、是否有用于评估的默认配置? 如果此 EVK 的起点不需要盘柜中的驱动器(尚不存在)、将会非常有帮助。 为了进行评估、我需要以下资源:

-扁平 EQ 20Hz-20kHz

-无 DRC

- 0dBFS 输入= 0dBFS 输出

-稳定进入4Ω 纯阻性负载(这可能是我的问题)

- H 类操作和 Y 桥启用,使用3.6V 标称锂离子电池运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam。  

    似乎你做的一切都正确,我可以与你分享一个配置,可以完成你需要的。 关于您的问题和观察结果

    [报价 userid="273001" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356483/tas2781evm-standard-config-for-amplifier-evaluation-with-resistive-load-and-apx "]我只能将一瓦左右的功率输出到4Ω 虚拟负载。 将输入信号推至0dBFS 是状态寄存器报告的有保证过流事件。

    是的、这是由错误的特性导致的。 如果使用电阻负载进行评估、建议将器件置于"ROM 模式"。 ROM 模式是器件功能模式、其中所有智能放大器功能、如扬声器保护、EQ、DRC 等。功能 ROM 模式使器件充当简单 D 类放大器。 智能放大器保护将从负载获取错误的反馈、并且在限制输出功率方面非常保守。  

    下面是要启用 H 类并禁用扬声器保护功能

    -打开新的 ppc3文件

    -转到"调谐和音频处理"面板

    -选择一个包括 H 类的调谐选项

    -返回,然后选择"设备控制"面板

    -向下滚动,然后启用 H 类面板

    -在窗口右上角选择下拉菜单,显示"调节模式"将其更改为"Rom 模式"  

    -按应用

    执行此操作后、器件将禁用智能放大器、并且应使用 Y 桥启用 H 类

    或者、您可以使用此.cfg 文件、并使用窗口底部的"I2C"工具在 PPC3中运行该文件

    e2e.ti.com/.../TAS2781_5F00_0x70_5F00_ClassH_5F00_Y_2D00_bridge_5F00_Enabled.cfg

    Unknown 说:
    我只能看到 PVDDH 电源的电压为~7V。 这与我是否启用 H 类运行并安装 J14无关。 我基本上始终具有7V。

    EVM 默认电压为~7V。 插入 J14后、电压应为~5V。 然后、在启用 H 类的情况下、该器件可调制高达~12V 的升压。

    EVM 跳线设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    感谢您的提问。 H 类操作按预期工作。 通过您的 cfg 文件直接 I2C 和我手动执行这些步骤都适用于我。

    当我接近-0dBFS 时、我看到了一个问题。 在-6dBFS 输入时、我具有5.46Vrms 输出和0.28% THD + N。 PVDDH 为9.39V、一切看起来都正常。 当我将输入提升至-5dBFS 时、我看到削波和 THD + N 跳至~10%。 PVDDH 还具有高达10.4V 的电压、我认为这与我应该看到的电压是内联的。  

    目前我违反了数据表建议的测试设置、使用通过平衡输入直接连接到 DUT 的 APx555。 混合使用中没有差动-SE 转换器或 AUX-0025。下面是 APX 上波形的屏幕截图。

    这是否是由于测量寄生效应会影响反馈环路而导致您希望看到的额外失真?

    您是否正在使用现有的运算放大器 EVK 或适用于您的仪表放大器的现成器件? 如果没有可用的东西,我会一起破解东西在这里。

    最后、随着我提高功率、我听到 PCBA 发出非常大的 PWM 噪声。 升压转换器能否与该放大器完美搭配且不会产生明显噪声?是否有此标准建议?

    谢谢!

    亚当

    -6dBFS:

    -5dBFS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、我正在使用 Keysight E36731A 电池仿真器作为该测试的电压源。

    输入电压~4V

    IIN ~3.36A

    此 PSU 的仿真输出阻抗为39mΩ。 正在尝试模拟4700mA 锂离子电池组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    您看到的 THD 增加  不是由 AUX 或 D2S 滤波器引起的。  

    升压电压似乎有一些错误、放大器输出可能过早削波。 您可以稍微调整 H 类裕度参数(降低至~0.8或增大一点)、以便为放大器提供更好的余量并防止削波

    我们确实有一个 EVM 在"PPC3-EVM-MB"中装有差动过滤器、但我不会要求您购买它。 差动滤波器只会将 THD 测量改善2-3 dB、这在我们在数据表中宣传我们的性能时很重要、但为了您进行评估、0.0001% THD 和0.0005% THD 之间的差异不会很重要、因为您的扬声器将是0.5%-1%  

    我们怀疑 EVM 发出的噪声是 MLCC 电容器的压电效应。 您可以在线找到一些布局指南、其中提供了有关如何更好地进行布局的建议、噪声不是来自升压 IC 本身

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    感谢您的提问。 我对输出轨削波是正确的。 但是、问题似乎在于 EVK 上的升压转换器只能提供12.6V 2A 的电流。 我将遇到这种限制。 我看到反馈引脚电压降至1.2V 基准以下、并且 PVDDH 达到12V。 当我推入该削波时、电源轨开始下陷、因为它无法提供足够的电流。

    我将考虑为此连接另一个升压转换器。

    谢谢!

    亚当