This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:瞬态输入电压过大导致的暂时性异常声音

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357686/pcm3168a-temporary-abnormal-sound-caused-by-excessive-transient-input-voltage

器件型号:PCM3168A

问题描述:打开 MIC 输入接口的48V 直流幻象电源(电流灵敏度为-56dBu、该问题在其他低灵敏度下仍然存在)。 当接口插入并拔出时、将输出异常声音;

问题分析:拔出的时候、会产生高峰值电压。 当输入到 PCM3168A 的 VIN 接口(VIN 采用差分输入)时、P 和 N 单一线路的峰值电压达到2.8V。 根据差分输入端的 PCM3168A 单行、最大输入振幅为1Vrms、最大输入峰值只能达到1.414V。 峰值电压过高、导致输出端振荡和声音输出异常;

我们希望解决的问题: 1. 超过限值的瞬态异常电压的处理机制是什么?
                       2.有没有更好的方法来解决这个问题?
                       3、如何使用芯片引脚 OVF (第5引脚)?

有关示波器测试波形和拔下声音的信息、请参阅附件。

 e2e.ti.com/.../Abnormal-sound.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是从 MIC 输入偏置产生的瞬态、有多种方法可以通过抑制二极管或缓冲器电路来抑制瞬态。

    OVF 是一种指示数字输出超过满量程的标志、这意味着输入/增益过高。 您的使用方式与其他器件的正常标志相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入信号溢出时、寄存器可以读取 OVF 标志的溢出信息。 不过、请使用示波器观察 OVF 引脚的波形、并且显示屏始终为高电平。 即使输入信号未溢出、OVF 引脚也始终显示高电平。

    您知道我的配置哪里出了问题吗? 我应该从多大的角度来解决这个问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    器件是否设置为 TDM 模式? 您是否可以尝试不同的格式、看看 OVF 标志是否更改?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    通过揭秘模式、如果 OVF 标志发生更改、您认为这可能是什么问题?

    Br、

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以根据器件配置/格式检查 WCLK、BCLK 和数据是否正确?

    此外、如果采样小于50kHz、您是否可以尝试使用单模式?

    确保通过读取一次 OVF 位来清除该位。