Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A
问题描述:打开 MIC 输入接口的48V 直流幻象电源(电流灵敏度为-56dBu、该问题在其他低灵敏度下仍然存在)。 当接口插入并拔出时、将输出异常声音;
问题分析:拔出的时候、会产生高峰值电压。 当输入到 PCM3168A 的 VIN 接口(VIN 采用差分输入)时、P 和 N 单一线路的峰值电压达到2.8V。 根据差分输入端的 PCM3168A 单行、最大输入振幅为1Vrms、最大输入峰值只能达到1.414V。 峰值电压过高、导致输出端振荡和声音输出异常;
我们希望解决的问题: 1. 超过限值的瞬态异常电压的处理机制是什么?
2.有没有更好的方法来解决这个问题?
3、如何使用芯片引脚 OVF (第5引脚)?
有关示波器测试波形和拔下声音的信息、请参阅附件。