This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:噪声最低、SNR 最高配置。

Guru**** 2762995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849, JFE2140, OPA1656, OPA202, JFE150EVM, JFE2140EVM, JFE150, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359459/opa1656-the-lowest-noise-and-highest-snr-configuration

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件:JFE2140OPA202、INA849、 JFE150EVM、JFE2140EVMJFE150OPA145

您好!

我想知道正确的配置、以便将低频天线(L = 12mH @ Rdc = 7.5Ω~ CP = 200~300 60pF)连接到 OPA1656放大器、该放大器具有大约@Ω 的所需增益和大约3kHz - 300kHz 的带宽、同时最大限度地减少噪声、 JFET JFE2140等入门级软件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Itmar、  

    我编写了一本应用手册(以下链接)、介绍了如何在复合配置中使用 JFE2140来实现超低噪声。 我在应用手册中演示了如何设置增益。 JFET 的高输入阻抗肯定有助于天线等高电感传感器。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa563/sboa563.pdf?ts = 1715267307622&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FJFE2140

    此致、  
    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris。

    应该使用哪种低噪声放大器? OPA1656是合适的选择吗?

    我应该选择单端还是差分配置?

    您能否提供有关最佳发展方向的指导?

    祝你一切顺利。

    伊塔马尔·沙迈

    硬件工程师

    Exodigo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itmar:  

    下面链接中的差分配置是否不适合您的应用?  如果不是、您可以考虑使用我应用手册中的单端配置。 您的传感器是单端传感器还是差动传感器? 这将决定您需要的是单端输入还是差分输入。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1339939/ina849-the-lowest-noise-configuration-with-ina849-amp/5122001?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A599515#5122001

    选择 JFET 输入的主要原因是具有高输入阻抗和低电流噪声。 如果您决定单端输入适合您的应用、我推荐在分立式 JFET 之后使用双极放大器、例如 OPA202。 双极放大器往往具有较高的电流噪声和低电压噪声。 电流噪声是我们试图避免与高阻抗传感器相互作用的噪声。 与高源阻抗相互作用的高电流噪声会转换为额外的电压噪声。 您可以将双极放大器的前端替换为分立式 JFET、并受益于 JFET 后跟双极放大器的低电流噪声。 双极放大器现在将不会与传感器相互作用。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的传感器是低频天线、我可以选择使用差分或单端配置。

    关于您推荐的 INA849设计、我进行了测试、发现它不能实现最佳的 SNR 配置。 该测试涉及使用两个置于金属屏蔽层内的9V 电池、传输频率范围为1KHz 至250kHz。 仿真结果与实际测试期间观察到的结果不一致。

    是否我的天线的 SPICE 模型不准确?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Itmar、  

    很难说明为什么它们不会保持一致,但这令人惊讶。 天线模型可能不准确。 我的其他怀疑可能是 JFET 的偏置、超出共模输入电压或超出输出信号。  

    当输入元件平衡和匹配时、差分信号受益于共模抑制。 JFET 的偏置可能会因元件容差而有所不同、在这种情况下、CMRR 可能会受到影响、具体取决于其偏置距离。  

     我的 JFE150EVM 和 JFE2140EVM 均已测量。 它们是单端输入和超低噪声。 相应的应用手册也与 EVM 一同提供、以了解理论说明。  

    JFE150:

    应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/an/slpa018/slpa018.pdf?ts = 1715354514721、ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FJFE150

    EVM

     https://www.ti.com/tool/JFE150EVM

    JFE2140

    应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/sboa563/sboa563.pdf?ts = 1715330609473

    EVM

    https://www.ti.com/tool/JFE2140EVM#tech-docs

    或者、您可以在具有单端输入的常规运算放大器增益配置中使用单个 JFET 运算放大器、例如 OPA145。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa145.pdf

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Itmar、  

    以跟进我上次的回复。 当您在先前的 INA849博文中测试 INA 设计时、您是否确定了要测试的 PCB 布局?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通