This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:自举电容器的推荐电容是多少?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359547/tas5827-what-is-the-recommandation-capacitance-for-bootstrap-capacitor

器件型号:TAS5827
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

您好、TI 团队、

请帮助确认自举电容器的正确值、因为在 TAS5825P 应用手册中 TI 建议使用0.22uF、但在应用电路中建议使用0.47uF。 在 TAS5827应用电路中为0.47 μ F。

以及如何为自举选择可信赖的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

    tas5825p 是我们的较旧器件。  

    0.47uF 和0.22uF 都可以用于 BST 电容器。 但主要的一点是、它的直流偏置应该是稳定的。

    在0.22uF 负载下、有时其直流偏置较大、这就是我们建议使用0.47uF 以保持足够变化的原因、即使施加直流电压也不会降至0.22uF 以下

    请参阅我们的 EVM 作为参考。  

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、您的意思是 在电容器上施加直流电压后、电容会改变额定值较小的 tahn?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

     是的、您可以尝试搜索电容器直流偏置、或查看下面的链接以了解更多信息。

    www.microtype.io/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!