这里我遇到了一个问题。 我们的项目使用单端音频信号输出、它需要至少4.5V 的最大输出峰峰值电压和至少1W 的功率。 耳机阻抗为10欧姆、但当前使用的放大器都有最低噪声。 是否有推荐的放大器芯片可以确保在差分输入(正负输入端子)接地时、功率放大器的输出在耳机上没有听力感(类似于耳部放大器的底部噪声)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我注意到从输出引脚连接到 GND 的 R122和 R123、这些是使用过吗? 不应使用这些电阻。
您在原帖上提到了耳机放大器、请注意、TPA6203A1是单声道差动放大器、因此必须在 Vo+和 Vo-之间连接单个扬声器。
您是否有任何机会使用 EVM 进行测试? 我想知道是否将 EVM 连接到您的系统电源、这是否也会在 EVM 上显示相同的噪声?
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好、 集武市
感谢您提供的信息、似乎您使用自己的放大器分别驱动每个通道、这应该是可以的。
只要您可以为 EVM 支持5V 或更低电压、就应该没问题。 EVM 在线提供: TPA6203A1EVM 评估板| TI.com
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师