This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:申请1W、单端输入、听8欧姆耳机时无背景噪声的耳机放大器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357370/tpa6203a1-request-a-headphone-amplifier-with-1w-single-ended-input-no-background-noise-when-listening-to-the-8-ohm-earphones

器件型号:TPA6203A1

这里我遇到了一个问题。 我们的项目使用单端音频信号输出、它需要至少4.5V 的最大输出峰峰值电压和至少1W 的功率。 耳机阻抗为10欧姆、但当前使用的放大器都有最低噪声。 是否有推荐的放大器芯片可以确保在差分输入(正负输入端子)接地时、功率放大器的输出在耳机上没有听力感(类似于耳部放大器的底部噪声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    底部噪声是什么样子的? 它是否像白噪声/嘶嘶声? 如果 TPA6203A1的两个输入都使用电容器短接至 GND、则输出不应有任何噪声、也许 GND 噪声基准本身有噪声?

    关于输出功率、TPA62013A1可能会将1W 短接到10欧姆、您可能需要一个电压更高的电源轨放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它像白噪声/嘶嘶声。 使用 TPA6203时、我将正负输入直接连接到 GND (无需通过电容器)、但输出背景噪声没有变化、并且仍然存在类似于白噪声的背景噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了两个输入、它们都通过输入电容器和输入电阻器。 即使输入信号都是 GND、背景噪声仍然保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPA6203A1

    这是已连接电路的原理图、

    这是本测试的背景噪声情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源完全断开时、底部噪声情况如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将这两个线程合并在一起、因为我认为这些是大致相同的、如果不是的话、请告诉我。
    我将回顾提供的内容、并在明天回复进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到从输出引脚连接到 GND 的 R122和 R123、这些是使用过吗? 不应使用这些电阻。

    您在原帖上提到了耳机放大器、请注意、TPA6203A1是单声道差动放大器、因此必须在 Vo+和 Vo-之间连接单个扬声器。

    您是否有任何机会使用 EVM 进行测试? 我想知道是否将 EVM 连接到您的系统电源、这是否也会在 EVM 上显示相同的噪声?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我添加了 R122和 R123基于您的手册抑制 POP 声音的 TPA6203。这个项目不使用扬声器,它正在使用耳机(10欧姆, 1W)。

    即使通过 EVM、当正负输入接地时、输出的底部噪声仍客观存在。 我想如何彻底解决底部噪声问题、并能够输出底部噪声、就像在 TPA6203工作时、当 SD 引脚下拉和芯片不工作时那样。

    此致、

    -刘继武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道是否有合适的单端放大器芯片可以确保在驱动耳机(10 Ω 1W)时、听音体验中没有底层噪声。 或者、如果放大器芯片的输入端子接地、则耳机中可能完全没有噪声。

    此致、

    -刘继武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在测试时发现、如果反馈电阻(R39 R40)减小、输出噪声也会降低。 我能否使用数字电位器(如 AD5282)来更换这两个电阻器(R39 R40)、并在系统不提供声音时将反馈电阻调整到最小值、以确保噪声符合系统要求。

    此致、

    -刘继武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 集武市

    与其更改器件、我将进一步调试以了解噪声源、这可能不是器件本身造成的。

    我仍然不清楚该器件是如何驱动耳机的。 耳机是左声道和右声道、它是否有2个不同的器件、每个器件驱动其中一个声道?

    对于电位器、这应该没问题、您可以在反馈路径上使用不断变化的电阻器值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们使用的耳机 TDH39

    如果使用数字电位器、当改变其电阻(DAC 输出全部0数据时)时、输出音频是否会产生类似于 POP 音的噪声

    此致、

    -刘继武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还将3C 电源适配器用于电源。 我能否申请或购买采用 TPA6203芯片的演示板

    此致、

    -刘继武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 集武市

    感谢您提供的信息、似乎您使用自己的放大器分别驱动每个通道、这应该是可以的。
    只要您可以为 EVM 支持5V 或更低电压、就应该没问题。 EVM 在线提供: TPA6203A1EVM 评估板| TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师