This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:移植问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335925/pcm6260-q1-porting-problem

器件型号:PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件:INA121

您好

客户在使用 pcm6260时遇到新问题。 其中两个主题与通道增益调整和自动增益控制器有关。

1.情况1:当我固定 CH1_CFG2寄存器(数字音量)= 241d = 20dB 并且仅调整 CH1_CFG1寄存器(通道增益)时、从0开始并向上调整。 当超过7dB 时、通道1无法接收声音。

2.在第二种情况下,CH*_CFG2寄存器(Digital volume )=241d=20dB 仍然是固定的,而使用了通道*自动增益控制器(AGC)设置,当没有提供1kHz 声音时启用,将会收到很大的噪音。 或者、当1kHz 信号故意在短时间内中断时、就会明显出现无法识别的噪声。

P.S. tdm-32b-hw0_CH1_0x3D_6dB_* db.png 用于调整通道增益 tdm-32b-hw0_0_ch_1_adc.png 从 ch1到 ch5的五个启用 AGC 的屏幕截图。 tdm-32b-hw0_1_ch_123_adc.png 和 tdm-32b-hw0_1_ch_12345_adc.png 是同时在通道上启用 AGC 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您是否可以将 png 文件重新连接为 ppt、我看不到它们。  

    但是客户基本上看不到播放路径中大于7dB 的数字音量增益、并且启用 AGC 时会出现高噪声、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    抱歉、缺少图像文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我意外地删除了之前的评论、无法检索它们。 下面是我之前提出的建议、供您在解决此问题时参考。

    五颗星

    在原理图方面、我有以下几点意见:

    • 我们建议在 BSTOUT 处使用2.2uF 电容器、而不是10uF 电容器
    • 我们建议在 VREF 处设置1uF 电容器、而不是10uF
    • 未使用的模拟输入、我们建议将交流耦合到 GND、以便噪声不会耦合到其他输入。
    • 我没有看到将微偏置连接到 INxP 引脚
    • SDOUT 引脚不是双向的、来自 SAIx_TXD 的信号可能会干扰输出。

    五颗星

    至于 模拟前端、在麦克风和放大器之后、在单端配置中、信号必须为5Vrms 或更低、不得超过数据表中列出的最大额定值。

    五颗星

    在上次更新中、您提到输出仅在6个通道中的2个通道上显示?

    我的故障排除问题如下:

    • 您能否确认 SDOUT 处于 TDM 模式、并为具有正确时隙的6个通道设置 ASI 输出?
    • 您还能确认时钟信号并提供更新的寄存器转储吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    根据建议值修改电容器并连接 micbias vol 后、通道增益调整变得更加明显。 仅仅因为通道增益调整到7dB 以上、就不会有信号损失。 但发生了非常奇怪的事情。 两个芯片都离开了 CH1和 CH2。 最近有声音、其他频道根本没有信号、如附件图片所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    • 您能否确认在 TDM 模式下配置 SDOUT、并为具有正确时隙的6个通道设置 ASI 输出?  
      • 设备可能处于 I2S 模式、或者如果通过 Audacity 进行录制、则一次最多可使用两个通道。
    • 您还能确认时钟信号并提供更新的寄存器转储吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    再次确认。 客户意外将 ASI_format 设置为 I2S。 它已更正为 TDM 模式。 改回 TDM 后、在调整通道增益时、会出现随机通道超过20dB 后无法录制声音的情况。 如果继续向上调节 dB、则会发生所有通道都无法录制声音的情况。 Execl 文件中有记录。 变化的值​​包括 MICBIAS 使能/禁用、高摆幅/低摆幅、0dB-42dB、请参阅附件、

    补编

    1.20dB 指的是寄存器汇总表页=0x00中的五个寄存器0x3D 0x42 0x47 0x4c 0x51

    2. VPP 测量值为1.1V

    3.单端连接到 pcm6260的 INx_P

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../pcm6260_5F00_tdm_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您的输入信号为1.1Vpp ≅0.38Vrms ≅-14.4dB。 施加大于14.4dB 的增益将在低摆幅模式下削波输入信号。 此外、由微偏置连接确定的信号的直流共模必须小于4.2V 差分和2.1V 单端。 当处于低摆幅模式时、请确保不超过这些条件。

    对于高摆幅模式、如果目标是提供满量程信号、则该直流共模电压应为7.1V。 以下是高摆幅模式需要满足的更多条件:

    客户可能需要增加 MICBIAS 电平以支持高摆幅模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    可以尝试用信号发生器代替麦克风的角色、输出100mV 500Hz、如下表所示:微偏置增加到9V 后、接收通道变差、甚至0dB 会引起问题。

    如果信号为0.1V、那么合适的偏置值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    很抱歉、但您可以重新连接原理图吗? 输入配置也在 d/s 的第8.3.3节中进行了说明。

    直流耦合输入:

    可以将线路输入(来自信号发生器)直接馈送到 INx 中、共模电压差必须为0V。 此处不需要 MICBIAS。

    ECM 麦克风输入需要偏置、偏置时通常需要麦克风的半阻抗上拉至 MICBIAS、半阻抗以 GND 为基准。 共模电压差必须符合数据表第8.3.3节中介绍的指南。

    交流耦合输入

    由于从信号中移除了直流电压、因此输入引脚必须偏置到共模值。 下图显示了此配置中的建议值、但在实际使用情况下、电阻值取决于输入摆幅和微偏置值。

    ########

    若要对信号发生器进行故障排除、请生成满量程输入信号并验证满量程输出。 减小输入信号、然后验证 PGA 施加的增益。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    原理图和布局如附件所示。

    SIGNA>INA121+DS1882放大>PCM6260

    问题如下

    1.在 Micbias 5V~9V 和高摆幅下0 ~20dB 录制存在问题。

    2.将 MIC 连接至主板时会发出噪音。 您能帮助检查是否需要调整布局吗?

    e2e.ti.com/.../am8mp01.pdfe2e.ti.com/.../AMMIC.pdfe2e.ti.com/.../AM8MP01_2D00_02_2D00_08.brde2e.ti.com/.../AMMIC01_2D00_02_2D00_01.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    再看看原理图、我有以下几点意见:

    • 将 MICBIAS 输出端的电容从0.1uF 更改为1uF
    • 根据 INA121输出端的电容器、您的输入配置实际上是交流耦合单端。 数据表的图40应该允许您使用 PGA 或 DVOL 控制器
      • 电阻计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sbac263 
      • 我建议让我们的运算放大器专家审查前端放大器。
      • 另外、请确保两个前置放大器输出端的信号 干净、并且为预期信号。 请使用示波器捕获 PCM6260引脚上的输入信号并在可能的情况下进行共享
    • 单端配置中的高摆幅模式在单端配置中高达5Vrms、MICBIAS 还需要为9V 以提供足够的余量。

    Gareth、我已经离线联系并在必要时与我以及其他 ADC 专家进行通话、以帮助您解决此问题。 请实施备注、并告诉我是否需要致电以便澄清问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daveon

    调整 INxP 和 INxM 的"接地电容"和"接地电容"将有助于降低 MICBIAS 的电阻。 当前、在调整通道增益时、可以接收记录的信号。 感谢你的帮助。 其余是每个通道之间的频率倍增干扰、