This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:输入诊断查询- VBAT_IN

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362163/pcm6020-q1-input-diagnostic-inquiries---vbat_in

器件型号:PCM6020-Q1

您好、音频团队!

我的客户有一些与用于此器件输入诊断的 VBAT_IN 引脚相关的问题。

  1. VBAT_IN 最大电压为18V。 假设在负载突降等瞬变期间电池可能超过18V、这是否意味着 VBAT_IN 引脚不能直接连接到电池?
  2. 是否有最小 VBAT_IN 电压才能正确执行输入诊断?
  3. 器件关闭(模拟和数字电源关闭)时 VBAT_IN 引脚上消耗的电流是多少

感谢您的帮助!

-安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    1.正确。 VBAT_IN 引脚仅用于该器件中的诊断、不支持负载突降。 我们建议使用转换器或分压器降低电压。

    2.不、但是、我们建议 VBAT 高于已编程的 MICBIAS 电压。 这是为了降低对某些故障进行虚假检测的可能性。  PCM6xx0-Q1故障诊断特性中进行了进一步说明

    3. 小于5uA。