请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6020-Q1 您好、音频团队!
我的客户有一些与用于此器件输入诊断的 VBAT_IN 引脚相关的问题。
- VBAT_IN 最大电压为18V。 假设在负载突降等瞬变期间电池可能超过18V、这是否意味着 VBAT_IN 引脚不能直接连接到电池?
- 是否有最小 VBAT_IN 电压才能正确执行输入诊断?
- 器件关闭(模拟和数字电源关闭)时 VBAT_IN 引脚上消耗的电流是多少
感谢您的帮助!
-安迪