This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255无输出、FAULT 和 CHLIP_OTW 都为低电平

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1360402/tpa3255-tpa3255-has-no-output-and-both-fault-and-chlip_otw-are-low

器件型号:TPA3255

e2e.ti.com/.../Underwater_5F00_TX_5F00_Driver.zipe2e.ti.com/.../Underwater_5F00_TX_5F00_Driver.pdfWhen 用于 BTL 模式、输入是峰值约为3V 的音频信号、它是差动输入、观察输入信号是没有问题的。 输出连接到4欧姆喇叭(额定功率5W)、没有声音、更换蜂鸣器(额定电压20V)时没有声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3632.Underwater_5F00_TX_5F00_Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     JP6和 JP7的跳线设置是多少?

     您的原理图似乎使用 BTL、无需电解电容器 C84至 C87。 尝试绕过它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据错误报告表、可能会发生3种情况。

    OT

    芯片温度是否很高?

    2.其它

    当您将其更换到蜂鸣器时、蜂鸣器的负载电阻是多少? 如果电压太小、则在启动器件时 可能会出现过流。

    UV  

    是否已确认所有电源? 在启动放大器期间是否会发生压降?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有过热、没有过载、没有欠压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电测试后、TPA3255的所有电源引脚都是正常的、我使用53.5V 电源、但 VBG=0.9V DVDD=2.6V AVDD=5.6V 由 tpa3255反射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用电压表测量输出、输出电压可视为几百 mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA3255故障引脚始终处于低电平状态、无论是否复位。 我的原理图中有一个错误、在这里的 LED 驱动器电路中、我的 NOMS 管的 D-S 极点反向、当我稍后进行测试时、在故障引脚的 LED 驱动器电路中的 NMOS 管未焊接。 这是否会导致 TPA3255损坏? 我的 CLIP_OTW 引脚上的驱动电路 NMOS 一直在飞入以正确进入、因此我的 CLIP_OTW 始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他问题吗? 我认为这不会导致我的 tpa3255工作错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M0=0 M1=0
    塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否确认是否在以下引脚处具有 PWM 输出?

    另外、为什么输出端具有 C84-87? 您能否删除它们并确认输出是否有?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在负载断开的情况下使用万用表测量了 L3-L7的电压、结果显示为几百 mV。 抱歉、先生、C84-C87可以移除、这是我在 TI 的 TPA3255EVM 板上看到的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、我的芯片是否有可能损坏?我的 PCB 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我换了一个 IC,现在它似乎能够播放声音。 但奇怪的是、为什么我在启动后电流从0.045A 增加到大约0.2A、CLIP_OTW 为低电平、故障也很低、电流跳回0.55A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里观察到电流?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过直流电压源上的电流指示观察到了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jesse,

    我应该如何调节此放大器的输出功率、常见的解决方案是什么?

    塔克

    ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    增加输入时、您当前可以输出的功率大小。

    对于 tpa3255、增益是固定的。 因此、增加输入是使输出功率变为高电平的唯一方法。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jesse,

    我实际上正在尝试降低输出功率、根据您的看法、我应该降低输入信号和电源电压、对吧? 当其他条件固定时、输入信号的大小与输出信号的功率之间存在怎样的关系?
    塔克

    ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    增益的最大增益误差固定为21.5dB。

    ^、可以将1V 输入放大为 U = 1V * 10 μ A (21.5/20)= 11.88V。

    如果 pvdd 比此值大、则输出最大值为11.88v。

    如果 pvdd 比此小、则最大值为 pvdd。

    塔克

    杰西