This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:设计帮助问题和澄清

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361616/tpa2039d1-design-help-questions-and-clarification

器件型号:TPA2039D1

您好、专家!

我们对实现 TPA2039有疑问:

a)负载是一个2.4mH 电感、DCR 为6欧姆、最高频率下为12欧姆 ACR
B)当 IC 被禁用(关断)时、输出的一侧需要接地、以便电感器为单端电感器。
C)电感器始终连接到 IC 输出端。
D)如之前的电子邮件中所述、该电感器将生成一个信号以显示 IC 的输出、该输出在 IC 关断时约为10mV RMS。
 我的理解是这不是问题。 然而:
Question:  
1) 1)为避免激活短路保护、是否最好将一个输出的上述接地延迟到电感器中的能量耗散? (这是在过渡阶段
向关断的过渡。 电感器将被加电 一段时间、然后 IC 将被禁用。)
2) 2) 在关断状态下将 TPA2039的一个输出接地是否存在任何其他问题? 此连接将采用交流耦合。
3) 3)在关断模式下查看输出的阻抗规格为2K。 该图显示的是一侧交流耦合接地、 还是差分阻抗?
4) 4)我看到启动时间为4ms;关断时间是多少?
下面是所考虑阶段的图片。 我不确定您是否可以接受 PDF、因此我粘贴了图像。
模拟开关 U4将  +输出路由到接地、并将电感器的另一端路由到前置放大器。
谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我将通读这些内容、明天再和您联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    希望您进行更新。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    1. 任何电流都应该流经电感器本身、对吧? 无需延迟。
    2. 将输出接地应该不是问题。
    3. 该阻抗应为每个输出引脚的阻抗。
    4. 关断时间与上电时间相同或短、因此<=4ms。

    不知道 TPA2039D1是如何被选中用于此类应用的、它看起来与音频没有任何关系。 请注意、这是一个 D 类放大器、因此输出实际上是方波 PWM、请确保这对负载没问题、因为铁氧体磁珠不会对其中的大部分进行滤波。 希望它们使用音频频频谱内的输入信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、这绝对是音频应用。 它是一个电子吉他设备。 客户充分了解 IC 的参数、并且非常适合其用途。

    感谢您的大力 支持。  客户将在申请专利后回写。

    此致、
    阿奇·A·阿奇