请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2039D1 您好、专家!
我们对实现 TPA2039有疑问:
a)负载是一个2.4mH 电感、DCR 为6欧姆、最高频率下为12欧姆 ACR
B)当 IC 被禁用(关断)时、输出的一侧需要接地、以便电感器为单端电感器。
C)电感器始终连接到 IC 输出端。
D)如之前的电子邮件中所述、该电感器将生成一个信号以显示 IC 的输出、该输出在 IC 关断时约为10mV RMS。
我的理解是这不是问题。 然而:
Question:
1) 1)为避免激活短路保护、是否最好将一个输出的上述接地延迟到电感器中的能量耗散? (这是在过渡阶段
向关断的过渡。 电感器将被加电 一段时间、然后 IC 将被禁用。)
2) 2) 在关断状态下将 TPA2039的一个输出接地是否存在任何其他问题? 此连接将采用交流耦合。
3) 3)在关断模式下查看输出的阻抗规格为2K。 该图显示的是一侧交流耦合接地、 还是差分阻抗?
4) 4)我看到启动时间为4ms;关断时间是多少?
下面是所考虑阶段的图片。 我不确定您是否可以接受 PDF、因此我粘贴了图像。
模拟开关 U4将 +输出路由到接地、并将电感器的另一端路由到前置放大器。

谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇
阿奇·A·阿奇