您好、TI 专家!
在为我们最受欢迎的产品开发维护固件版本时、我决定研究一个只在很小比例的制造设备上出现的错误。 发生故障的器件起初似乎运行良好(几分钟/小时)、但随后可以随机间隔(再次以 分钟/小时为单位)观察到数据/样本的滴降。 该问题似乎受温度的影响。
我们的产品使用 TDM4主设备以30.720kHz 的频率获取采样。 由于我们正在使用非音频、甚至在 ADC 和 MCU 之间共享一个12.000 MHz 3.3伏 MEMS 振荡器、我们所做的第一件事是禁用片上时钟检测器以获得对 PLL 和许多分频器的完全控制。 最终结果如下所示: 
数据表中列出的所有健全性检查均已通过、因此在这里、设置不应该是问题所在。
进一步探究问题时、我发现采样丢失是由于时钟错误所致。 起初缺少一些 BCLK、在 PLL 正在重新配置时、然后为8192 BCKS 输出零、最后启动淡入模式。
数据表指出: 
我读取它时、如果禁用时钟检测器、则会禁用时钟错误检测。 由于时钟检测器在我们的设置中被禁用、我不知道我们最终会如何遇到时钟错误?
因此、基本上我的问题比答案要多。 希望您能帮我解答。
1.我们的设置是否合理,或者我们是否错过了什么?
2.时钟错误? 如何实现? 为什么?
3.如果不是时钟错误,还有什么可能导致这种行为?
作为我的许多实验的一部分,我玩了 PLL 常数和好...有趣的事实-当设置 P 到2和 K 到 13.1072的问题不再可见。 不幸的是、它至少失败了 两次健全性检查、因此它不是实际修复的候选方案。
此致
阿兰