This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2EVM2:噼啪噪声和电流噪声

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359760/tpa6132a2evm2-pop-noise-and-current-noise

器件型号:TPA6132A2EVM2
主题中讨论的其他器件:TPA6132A2

大家好、

客户使用  TPA613 2 A2EVM2以驱动至低于器件并发现 POP 噪声和电流噪声。

是否有任何意见可以帮助消除该噪声? 谢谢!

     

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    什么事件会触发噼啪噪声? 您说电流噪声还意味着什么?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    爆裂噪音  可能发生  为高电平或低电平状态。 这会导致扬声器路径受到干扰。  

    您是否提供有关如何降低杂音的建议?

    谢谢。

    杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    如果您移除此附加 LED 控制电路、器件运行是否正常? 这基本上会将放大器的输出端短接至 VDD、这反过来将改变输出端交流耦合电容器的充电/放电序列、这很可能会导致噗噗声噪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、拆除 LED 控制电路工作正常。 我们曾尝试在输出中添加一个电容器、尽管不再有噪声、但仍然有噼啪声、以及信号质量下降。
    对这一要求有什么建议吗?

    谢谢。
    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    我将核实是否有任何想法以保留 LED 功能、但请记住、这对 TPA6132A2而言不是问题、TI 也不需要解决。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的帮助。 另外、您能否通过图表说明由于在输出端添加直流而导致失真的原因?  

    谢谢。
    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    我真的不知道这是什么类型的失真、您有任何我们可以检查的波形吗? 这可能是由于电路中的 R 和 C 引起的振荡?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    一些测试结果供您参考。

    谢谢。
    昆廷

    e2e.ti.com/.../test_5F00_result.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    感谢您提供详细信息、第3页的选项是否满足要求?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、第3页上的选项不符合要求。 这是因为、在加载直流负载之前、它虽然正常工作、但在加载直流负载之后、它表现出第4页所述的异常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuntin:

    我明白、第1页和第3页显示了每个实现之前的性能、然后第2页和第4页显示了每个使用案例之后的性能。
    LED 的目的是使亮度与音频内容同步? 也许您必须将信号引入高输入阻抗缓冲器、然后再施加直流电。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师