This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:输出功率控制方法

Guru**** 2446350 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364851/tas5441-q1-output-power-control-method

器件型号:TAS5441-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1

您好!

我的客户对 TAS5441-Q1的音频输出功率控制方法有疑问。

问题1: 如果他们想在 PVDD 固定的情况下更改输出功率、是否可以通过设置输出增益而不更改 H/W 设计来实现这一点?

Q2.如果可能、您能否告诉我们输出的增益设置? 您是否还能为此应用提供基准电路?

问题3: 如果没有、请告诉我们如何在 AMP 运行时更改输出。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    TLV320AIC3109-Q1具有音量控制功能、可控制提供给 TAS5441-Q1的信号电平。  您可以在 TAS5441-Q1上设置最高信号电平的增益、然后使用编解码器减少较低功耗设置的信号。  这都可以通过软件和 I2C 命令来完成。

    此致、
    S·格雷格