请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5441-Q1 主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1
您好!
我的客户对 TAS5441-Q1的音频输出功率控制方法有疑问。
问题1: 如果他们想在 PVDD 固定的情况下更改输出功率、是否可以通过设置输出增益而不更改 H/W 设计来实现这一点?
Q2.如果可能、您能否告诉我们输出的增益设置? 您是否还能为此应用提供基准电路?
问题3: 如果没有、请告诉我们如何在 AMP 运行时更改输出。
谢谢你。
JH