Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAS2780EVM
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE、
大家好、音频论坛支持团队、
我有一个问题与解读使用 TAS2780EVM 和 PurePathConsole 的 I2C 发出负载诊断测量时的负载诊断测量相关。 发出的 I2C 命令如下:
#运行 load diag 和 read Impedance
W 70 00 00 00
W 70 02 84
W 70 00 04
R 70 4C 04
R 70 4C 04
R 70 4C 04
根据我的理解、我需要获取接收到的十六进制值、然后执行以下转换以得到欧姆
[HEX2DEC (LDG_RES)/ 2^14]* 16/5其中 LDG_RES 丢失了最后一个字节。
问题1:
对于4欧姆的扬声器、我通常看到类似0x00 52 59 00的读数、大约为4欧姆、但在后续读取时、有时测量值低于0x00 29 15 00 (2欧姆)。 这是预期结果吗?
问题2:
如果我们测量的扬声器的阻抗较高(在1K 至20k 范围内)、我们是否应该看到0x FF FF FF FF 的测量?
问题3:
在未连接扬声器的情况下运行负载诊断时、我们仍然看到与4欧姆扬声器类似的读数、我预计会看到0x FF FF 00。 我们应该期待什么?
问题4:我们已尝试让扬声器"上电"与"断电"、并注意到加电后的结果更加一致。 TAS2780EVM 上电是否重要?
问题5:我们是否需要在 PPC 中设置任何特殊设置、以便使负载诊断更好/更一致?