This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:负载诊断结果

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAS2780EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365845/tas2780evm-load-diagnostic-results

器件型号:TAS2780EVM
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

大家好、音频论坛支持团队、

我有一个问题与解读使用 TAS2780EVM 和 PurePathConsole 的 I2C 发出负载诊断测量时的负载诊断测量相关。 发出的 I2C 命令如下:


#运行 load diag 和 read Impedance

W 70 00 00 00

W 70 02 84

W 70 00 04

R 70 4C 04

R 70 4C 04

R 70 4C 04


根据我的理解、我需要获取接收到的十六进制值、然后执行以下转换以得到欧姆

[HEX2DEC (LDG_RES)/ 2^14]* 16/5其中 LDG_RES 丢失了最后一个字节。  

问题1:

对于4欧姆的扬声器、我通常看到类似0x00 52 59 00的读数、大约为4欧姆、但在后续读取时、有时测量值低于0x00 29 15 00 (2欧姆)。 这是预期结果吗?

问题2:  

如果我们测量的扬声器的阻抗较高(在1K 至20k 范围内)、我们是否应该看到0x FF FF FF FF 的测量?

问题3:

在未连接扬声器的情况下运行负载诊断时、我们仍然看到与4欧姆扬声器类似的读数、我预计会看到0x FF FF 00。 我们应该期待什么?

问题4:我们已尝试让扬声器"上电"与"断电"、并注意到加电后的结果更加一致。 TAS2780EVM 上电是否重要?

问题5:我们是否需要在 PPC 中设置任何特殊设置、以便使负载诊断更好/更一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:

    Unknown 说:
    对于4欧姆的扬声器、我通常看到的读数如0x00 52 59 00、约为4欧姆、但在后续读取时、有时测量值低于0x00 29 15 00 (2欧姆)。 这是预期吗?

    LDG 结果肯定会有一些变化。 它不是用于表征确切扬声器电阻的工具、您可以使用以下脚本运行 LDG。 这会将平均计算时间从5ms 增加到100ms。 这在理论上应该会减少方差。  

    W 70 00 00 00

    W 70 01 01 01 #软件重置

    D 01 # 软件复位延迟1ms

    W 70 02 84

    W 70 65 0e #LDG 平均值超过100毫秒

    W 70 00 04

    r 70 4C 03 #读取3个字节以省略丢弃的字节

    如果我们测量的扬声器具有更高的阻抗(1k 到20k)范围,我们是否应该看到测量值为0x FF FF FF FF?

    不可以、对于电阻、电流变得如此之小、以至于会处于 I 检测 ADC 的噪声中。 在开路负载下进行测量时、我看到的最高值为~450欧姆、但中值为~100欧姆。  

    当我们在未连接扬声器的情况下运行负载诊断时,我们仍然看到与4欧姆扬声器类似的读数,我预计是0x FF FF 00。 我们应该期待什么?

    和上面一样、我们不希望看到0xff ff ff ff、但是我看到了类似的问题、您可以尝试使用上述脚本吗、看看行为是否相同?

    [报价 userid="596239" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365845/tas2780evm-load-diagnostic-results ]问题5:我们需要在 PPC 中设置哪些特殊设置才能使负载诊断更好/更一致?

    我认为、通过增加寄存器0x65中的平均计算时间、结果应该更加一致

    此致、
    亚瑟