This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6120-Q1:PCM6120-Q1

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1366998/pcm6120-q1-pcm6120-q1

器件型号:PCM6120-Q1

工具与软件:

我想把其中的两个 ADC 连接到同一条 i2c 配置总线。 根据数据列表、IC 具有一个主地址和一个辅助地址、可以使用"内部配置寄存器"进行更改。 问题是、如果我对此 ICS 使用相同的 i2c con 连接、并且从一开始所有两个都具有相同的地址、如何只更改其中一个的地址。 通常、i2c ic 有一个外部引脚来选择辅助地址...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:  

     PCM6120-Q1 支持2个 I2C 地址以用于多器件配置。  如果 I2C_BRDCAST_EN (P0_R2_D2)位设置为1'b1、则 I2C 目标地址固定为1001100、以允许与系统中的多个器件同时进行 I2C 广播通信。