This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC 延迟

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1362547/src4392-src-latency

器件型号:SRC4392

我将相同的信号馈送到两个 SRC4392、再也馈送相同的参考时钟信号。

我注意到每次复位后、两个芯片间的 SRCed 信号延迟会稍有不同。

是否可以通过某种方式配置器件、使输入信号和时钟完全相同、输出信号完全对齐?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    所有 SRC 器件中的延迟主要来自抽取或内插滤波器、是与1/fs 相关的固定数字-在数据表中显示为群延迟。

    没有机制   在内部对其进行修改  

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    与此同时、我已经发现、当软静音功能(寄存器中的位4)启用时、会发生变化的延迟(+/-大约10us)。 x2D)。

    如果该位永久设置为零、则延迟在同一 PCB 上的多个芯片之间似乎是恒定的。

    现在、我们有多个 PCB、其中一个帧包含多个 SRC4392、但我们仍然可以看到它们之间的延迟变化。

    我们可以停用 SRC 并使用同步信号进行测试、以确认这在 SRC4392内发生。

    这个偏差在子采样范围内、这是它必须在芯片内产生的另一个提示。

    因此可能有一种机制来计算/内插滤波器系数、它不仅取决于输入和输出信号的时钟、而且还会受到复位或上电过程的时序影响。

    您可能会提供一些相关信息吗?

    谢谢、此致

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    SRC 的延迟仅取决于  其内部的抽取或内插滤波器、 这是固定的且与 FS 相关、但  MUTE 功能会通过将输出衰减从电流设置步进至全零数据输出状态来强制 SRC 输出数据为低电平、并且涉及一些逻辑门。  此外、复位序列会强制所有寄存器和缓冲器保持其默认设置、并且从图60来看、它 至少需要500us 的时间。

    激活软静音 和复位 的情况 因芯片而异 、这  对于一组这样的器件来说并不是统一的、所以我认为触发事件不是实际的延迟、而是 内部复位函数的变化。

    这些是成熟的器件、我们仅有的文档是您在产品页面中看到的内容。  

    您可能需要考虑 使用相同的时钟锁存来自各个 SRC 的输出数据以同步输出。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    输出数据使用完全相同的时钟信号进行锁存。

    我们测量的延迟必须由不同的滤波器系数(即多相滤波器的相位)引起、显然不仅取决于输入和输出时钟、而且以某种方式还取决于复位、甚至取决于 SRC 软静音的激活。

    再次确认一下、这并不是关于信号在不同的时间退出静音、而是每个芯片的实际音频信号延迟不同、尽管输入的时钟信号和音频数据完全相同。

    此致

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    Arash 今天不在办公室、明天会跟你一起跟进。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    很抱歉,Arash 将在周三回来。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    据我所知,主要延迟来自内部滤波器,它是固定每 fs .  话虽如此、在任何 IC 中、数字门的性能和参数都存在变化。 我的观点是 ,具有吸引力的复位, 静音等引入了一个变体  的启动或复位是分离的传播延迟从输入到输出. 正如我之前所说的,信号将退出静音状态或在稍微不同的时间完成复位,而从输入到输出的传播延迟没有差异。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    非常感谢您花时间和精力来回答我的问题。

    是否有机会让我直接接触真正熟悉实施细节的设计工程师?

    此致

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    这些设备是20年前设计的、您可以想象、 我无法将您与从事此设备设计的任何人联系起来、很抱歉、 我无法帮助您解决该请求。

    此致、

    阿拉什