This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:无输出

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1360879/tas5630b-no-output

器件型号:TAS5630B

您好!

我的 TAS5630B 放大器无法 输出,问题是什么?

Cong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cong

    请参阅下表、它可能有助于您调试可能发生的错误。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD= 0V

    OTW1=9V

    OTW2=9V

    VDD = 11.2V

    负载= 2Ω 或开路

    看起来没有 OLP 或 UVP、但状态显示 OLP 或 UVP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cong

    您可以尝试使用 LC 断开 OUTA 和 OUTA、c、d。

    让我们看看您是否可以测量 outa 和 outb、c、d 的 PWM 输出。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I DISCONNECT OUTB/C/D,OUTA 为0v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cong

    没有 PWM 输出。

    这可能是因为芯片甚至没有开始工作。

    芯片是否可能损坏?

    您手头有 EVM 吗?

    您可以将其作为一个参考、以帮助进行调试。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来看看芯片。