This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:TLV320AIC3254

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1368510/tlv320aic3254evm-k-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

工具与软件:

以前、您教我如何使用[I2S OUT]组件输出音频信号、并以大胆度对其进行监控。

TLV320AIC3254EVM-K:如何监控输出电平-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

但是、我们需要在不使用外部工具 udacity 的情况下监控 LOL 终端的输出电平。

Q01:PurePath Studio 上是否有可监控输出电平的组件?

Q02:TLV320AIC3254上是否有可监控 LOL 终端输出电平的寄存器?

Q03:请告诉我是否有其他更好的方法来监控 LOL 输出的输出电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邵氏:

    在组件选择文件夹中、有一个名为"电平检测器"的文件夹。 在文件夹中、您可以通过将输出电平与信号路径并联来测量输出电平。

    此致、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,你好!
    感谢您的回答。
    我决定尝试使用[Level Detector ]中的[PeakSq]。
    [PeakSq]是输出[Alpha 值]的组件。
    ・如何检查此[Alpha 值]?
    ・是否可以使用工具[PurePath Studio]或[AIC3254CS]检查[Alpha Value]?

    我已连接[PeakSq]、如下所示。
    请告诉我是否有其他合适的连接方式。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"Basic DSP"下有一个称为"Probe"的组件。 该块会将输入值传递到要读回的系数存储器中。

    系数位置可在 Tools -> Component Interface Overview 中找到、如下所示。 在该示例中、可以在第44页的寄存器44中找到探测器数据。

    此致、
    J·麦克弗森