请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6020-Q1 工具与软件:
尊敬的 Jeff、感谢您的快速回复。
关于高通滤波器要求、我们希望获得斜率为-80dB/dec 的200Hz HPF。
借助于 PCM6020、可编程一阶滤波器(HPF_SEL)只能实现斜率为-20dB/dec 的-3dB 截止频率。
对于额外的 HPF 滤波、我们是否可以将数字双二阶滤波器用作二阶滤波器以满足斜率为-80dB/dec 的200Hz 截止频率?
如果您有 任何其他更好的建议、请分享。
谢谢